AD5933评估板下位机软件

亲爱的先生或女士

你好,我是一名学生,前一段时间购买了ADI公司生产的AD5933评估板,现在使用该评估板做阻抗测试的工作。我们测试的测试网络选择了纯电阻网络和RC串联网络,使用该评估板测试纯电阻网络是没有问题的,但是在测试RC串联网络的时候,我们发现了一个问题:AD5933的第六引脚在开始扫描之前是处于低电平的状态,开始扫描之后该引脚一下变成了2V,这一现象就导致了在不该出现转折频率的地方出现了转折频率,在转折频率之后RC串联网络的阻抗成为R的值且不再变化。为此我们有两种解决方案:(1)更改AD5933评估板下位机软件;(2)开发上位机软件,并在上位机软件中嵌入对这一问题的修改算法。因此本人基于学习的目的,想申请ADI公司生产的AD5933下位机软件的固件代码,且本人会一直保持对该评估板的研究,包括对该开发板的持续的改进,比如在系统晶振方面或者是ADI公司生产的电源芯片方面做一些研究和优化,如果能够得到支持,我将不胜感激。

 

伍杰

2019年11月27日

Parents Reply Children
No Data