AD7708启动卡在零点校准,不能正常启动。

使用AD7708的产品在做出厂频繁上下电测试时,发现AD7708会在零点校准时,查询mode寄存器里面的MD2~MD0,一直都不是001 idle mode。

1. 程序是这样写的,每次上电后都会对每个通道进行零点和满度校准。

2. 上下电情况:上电后,等待大约几秒钟MCU刚正常工作,下电,然后立即上电。断电的时间极短,在百ms左右。

3. AD7708的复位是直接接到5V的。

请问这种情况,是由于断电时间过短,再上电,AD7708没有完全复位造成的吗。谢谢

之前做过其他工况的上下电实验(上电,下电都保持30s以上),没有发现这种情况。