ADA487推挽电路中,负供电VEE被异常拉高,从-18V拉升到-1V,导致输出异常,大神们帮忙看下问题点,谢谢!

Dears,

   我司是做OLED Cell屏测的,我使用了ADI官方推荐的电路架构,如附件图片: ,只是中间的运放AD8138和AD8009换成了AD8066。电路图如附件图片:AD8066+ADA4870.zip

   但是样机测试时,发现当ADA4870的SD打开(高电平)时,其VEE负压(供电-18V)被异常拉高到-1V,导致Vout输出异常。此时AD8066的Vout输出是正常的。

  请大神们帮忙看看会是哪里的问题?调了几天了,一直解决不了,多谢了!

Parents
  • +1
    •  Analog Employees 
    on Oct 31, 2019 4:25 AM

    先测试你的输出是否出现振荡,如果是振荡,有可能是振荡拉掉了你的电源,所以优先解决振荡问题。另外你的电路需要注意以下两点:

    1. SD引脚需要一个的低阻抗的电压源来控制,从PA_SD5管脚看进去的阻抗太高了(至少10k以上),尝试用一个电压源直接拉高,或者接到正电压上;

    2. 反馈电阻R363上不能并联电容,需要把C255拆掉,电流型反馈运放的带宽由反馈电阻的阻值决定,如果在反相端注入较大的电容会影响输出,甚至振荡。

Reply
  • +1
    •  Analog Employees 
    on Oct 31, 2019 4:25 AM

    先测试你的输出是否出现振荡,如果是振荡,有可能是振荡拉掉了你的电源,所以优先解决振荡问题。另外你的电路需要注意以下两点:

    1. SD引脚需要一个的低阻抗的电压源来控制,从PA_SD5管脚看进去的阻抗太高了(至少10k以上),尝试用一个电压源直接拉高,或者接到正电压上;

    2. 反馈电阻R363上不能并联电容,需要把C255拆掉,电流型反馈运放的带宽由反馈电阻的阻值决定,如果在反相端注入较大的电容会影响输出,甚至振荡。

Children