ADA487推挽电路中,负供电VEE被异常拉高,从-18V拉升到-1V,导致输出异常,大神们帮忙看下问题点,谢谢!

Dears,

   我司是做OLED Cell屏测的,我使用了ADI官方推荐的电路架构,如附件图片: ,只是中间的运放AD8138和AD8009换成了AD8066。电路图如附件图片:AD8066+ADA4870.zip

   但是样机测试时,发现当ADA4870的SD打开(高电平)时,其VEE负压(供电-18V)被异常拉高到-1V,导致Vout输出异常。此时AD8066的Vout输出是正常的。

  请大神们帮忙看看会是哪里的问题?调了几天了,一直解决不了,多谢了!