准备设计一块单板,ADC型号为AD9627,数字中频信号接口配置为 1.8V CMOS, 通过FMC 连接器和Xilinx VC707 FPGA开发板互连,FPGA 开发板FMC 连接器到FPGA芯片走线长度约9000mil。查看AD9627芯片手册,片类自带一级Buffer,不知道AD9627数字IO是否可以直接连接到FMC 连接器?如果直连信号质量是否有保证?还是需要外部再加一级Buffer?谢谢!
准备设计一块单板,ADC型号为AD9627,数字中频信号接口配置为 1.8V CMOS, 通过FMC 连接器和Xilinx VC707 FPGA开发板互连,FPGA 开发板FMC 连接器到FPGA芯片走线长度约9000mil。查看AD9627芯片手册,片类自带一级Buffer,不知道AD9627数字IO是否可以直接连接到FMC 连接器?如果直连信号质量是否有保证?还是需要外部再加一级Buffer?谢谢!
您好,希望这个能够帮到您ez.analog.com/search
另您也可将问题发布在咱们的全球技术社区哦,会有专门的工程师为您解答的。
ez.analog.com/.../