有谁开发过这款芯片?目前调试的现象是22位的no latency output 有输出,但24位的滤波结果没有输出。MCLK=1Msps,DF=4,每个转换周期都有busy信号,drl信号每隔85ms周期被拉高一次(与手册描述的每隔DF个转换周期拉高一次不相符),在drl信号下降沿后给scka信号,并没有数据从sdoa引脚输出。驱动时序已经按照手册要求写的,并有检查无误。
有谁开发过这款芯片?目前调试的现象是22位的no latency output 有输出,但24位的滤波结果没有输出。MCLK=1Msps,DF=4,每个转换周期都有busy信号,drl信号每隔85ms周期被拉高一次(与手册描述的每隔DF个转换周期拉高一次不相符),在drl信号下降沿后给scka信号,并没有数据从sdoa引脚输出。驱动时序已经按照手册要求写的,并有检查无误。
您好,希望这个能够帮到您ez.analog.com/search
另您也可将问题发布在咱们的全球技术社区哦,会有专门的工程师为您解答的。
ez.analog.com/.../
您好,请问你的问题最后得到解决了么?我在使用LTC2508-32芯片过程中遇到了和你一样的问题,22位无延时端口B有输出,但是32位滤波端口无输出。MCLK=1MHz,按手册将DF设置为256,用示波器观察DRL信号每隔65ms被拉高一次,SDOA一直无输出,希望得到你的回复,谢谢。