你好,ADI专家:
我目前项目需求为输出8路150M中频,各路需要同步(输出相位差能相参),杂散优于60dBc;数据来源为FPGA,IQ数据,数据时钟100M,基带带宽低于30M,,目前DAC时钟为外部提供的800MHz。
问题1:通过ADI官网选型发现AD9957接口设计比较简单,想要选用,不知道这个DAC可否满足我的需求,,,多片同步是否可以实现相参。。。。
问题2:ADI是否有更好解决方案,如直接可以单片实现双通道(AD9957一路一片,功耗也高),更低功耗,,的DAC可以满足我的需要,希望可以提供参考。
谢谢!!!