AD2S1210和DSP28335的模拟SPI读写问题

你好:

        我在使用AD2S1210和DSP28335通信的过程中,参考官方例程“ExampleCode_RDC_AD2S1210”,仅对 void SPIRead(unsigned char count, unsigned char *buf)中的SDO输出更改为:   iTemp = GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO55;    且CS引脚接到地一直保持低电平,程序其他部分参照官方例程未做更改。但是出现以下问题:

      问题一:在以上设置的前提下,现在无法正确读取任何值。因为SDO引脚一直为高电平,导致任何时候、任何方式读取的值全为1,请问这是什么原因呢?

      问题二:还有关于时序的问题,在官方例程中模拟SPI的时序是否要做出修改?我发现在上电复位时序中的t-Track为10至60ms,但是程序中明显没有满足毫秒级别的延时啊,这是为什么?

      问题三:保证励磁输出和正余弦输入信号正确,但LOT和DOS引脚都为低电平,该如何解决呢?

void AD2S1210Initiate()
{
//RESET->0 initially                                                          
CLR_RESET();
SET_SPL();
delay(1);
SET_RESET();
delay(2);
CLR_SPL();
delay(1);
SET_SPL();
}

    谢谢各位专家和大神了!

Parents
  • +1
    •  Analog Employees 
    on Aug 7, 2019 6:08 AM

    先检查下AD2S1210是否工作正常,可以查看AB/N接口或者EXC激励输出,然后再检查时序是否正确,可以再普通模式下测试看看

    刚上电之后,做一次故障清除操作,LOS/DOS是锁存的

Reply
  • +1
    •  Analog Employees 
    on Aug 7, 2019 6:08 AM

    先检查下AD2S1210是否工作正常,可以查看AB/N接口或者EXC激励输出,然后再检查时序是否正确,可以再普通模式下测试看看

    刚上电之后,做一次故障清除操作,LOS/DOS是锁存的

Children