1、AD硬件电路,采用/CS模式,三线式且无繁忙指示。
2、AD7985的SPI输出端口配置如下:
- SDO AD输出
- SCK 22.5Mhz
- CNV 转换
- SDI -----------2.5v常高
- TURBO--------GND 常低电平
3、下图为逻辑分析仪采集的时序。其中,黄色框里是正确的波形,SCK为16bit,输出SDO输出正确的数据;但是红色框里SCK为64bit,SDO输出全是0。
1、AD硬件电路,采用/CS模式,三线式且无繁忙指示。
2、AD7985的SPI输出端口配置如下:
3、下图为逻辑分析仪采集的时序。其中,黄色框里是正确的波形,SCK为16bit,输出SDO输出正确的数据;但是红色框里SCK为64bit,SDO输出全是0。
SCK 是用户的控制器来发送的时钟信号,AD7985只是高阻输入引脚。
要确认这个问题,最好用示波器测量CNV, SCK, SDO波形,看一下。