关于AD9681输出赋值不满足LVDS电平要求问题

各位大神,本人在使用AD9681芯片时遇到一个奇怪的问题,一共使用了12片AD9681,其中有几片AD9681输出电平(LVDS接口)不满足要求。

具体情况如下:AD转换以后的数据通过FPGA进行数据采集,其中AD9681与FPGA直接进行直接连接,在FPGA内部进行短接100欧姆,在使用VIVADO软件进行数据显示时,有几路显示数据不更新,其他几路均有数据,通过检测数据不更新的这路AD,发现LVDS幅值VPP<200mv,同时检测其他正常通路的LVDS电平为vpp=400mv,

之前咨询过ADI的厂家,他们担心供电的问题导致在AD9681工作启动瞬间需要大的电流,板卡上使用的LDO无法满足驱动能力,但是通过将其他11片的AD9681进行powerdone以后测试现象还是存在,已排除供电能力不足原因。

各位大神,谁遇到过类似的问题,麻烦支支招,谢谢!