根据最新内核中的AD7949驱动程序只能实现单次数据采样,而使用触发器中断采样,将很大的消耗处理器资源,目前我们能够做到50ksps左右的采样速率,
难道使用Linux系统无法达到最大250ksps的速率吗?我们查看数据手册发现,AD7862要求每次转换之前必须进行CNV使能,即SPI线CS必须拉高,这一限制导致采样率无法提高。如果这款芯片不行,能不能推荐一款4通道,采样率在200KSPS以上的ADC芯片。
谢谢!!
AD7682的CNV引脚,可以用一个单独的输出引脚控制, 不用处理器的/CS来控制,即可。