Post Go back to editing

LT6656-2.5时怎么使用LT6004升高基准电压的,一直没看明白

Parents
  • LT6656-2.5是个REF,LT6004是个OPA,运放的虚短虚断,右侧同向放大,生成2.75V;左侧OPA+BJT构成恒流源,依旧虚断虚断来分析,流回OPA的电流很小,2N5086的E极电流= (2.75-2.5)/249K ,而输出电流是BJT的Ic,两者有函数关系。。

    具体的可以用LTSpice仿真一下的。

  • FormerMember
    0 FormerMember
on Apr 17, 2019 8:52 AM in reply to reflecter
  • 进行了仿真,输出电压2.49V,电流100uA
  • 你仿真的时候OUT端,加上负载电压就变了,如果out端是输出的话应该就是一个电流源吧。不是升压电路。看到这个还以为是个精准升压电路,用来做基准电压呢。

    所以一直就想不通!!

  • Reply Children
    No Data