Post Go back to editing

AD5421输出不正常

一、AD5421输出电路原理图

      通过电磁隔离芯片ADUM1401实现DSP信号和AD5421输出之间的信号隔离。

1 电磁隔离电路

图2 AD5421输出电路

二、实验过程及遇到的问题

通过线性稳压电源Agilent E3631A提供提供+24V电源(限流40mA)给4~20mA输出模块供电。将小型校验仪串联接入24V电源供电电路,通过小型校验仪观察输出电流。

出现的问题:

  1. 用仿真器调试时:

输出小电流时(4mA~9mA),输出稳定但不精确(比如设定输出7mA,实际输出7.1016 mA);输出中等电流时(10 mA ~12 mA),输出缓慢向上飘(比如设定输出11 mA,输出电流在5分钟内从11.1613 mA飘到11.3805 mA);输出大电流时(13 mA ~20 mA),输出不正常(比如设定输出15 mA时,稳压电源被拉低到6.2V,输出电流在39 mA)。

  1. 将程序下载到单片机中,输出将跳变到系统消耗的电流大小(比如设定输出7 mA,通过观察发现,电流从3.2472 mA升到7.1016 mA再瞬间跳变到3.2472mA)