关于AD7779 DOUT模式下 时钟问题

您好,我利用NXP K10芯片(M4内核)硬件SPI 从机模式与AD7779 主机模式进行通讯读取AD7779 DOUT模式下第0,1两个通道的数据。

AD7779配置为:DCLK:1M     抽取率:512   高分辨率模式   内部基准电压    只有DOUT0输出(CH0 CH1)      【通道引脚配置】

从机SPI配置为:MSB         数据超前      空闲时钟极性低      

结果从机收到的数据不正确(通过每个通道的报头判断的)

问题一:没有从AD手册上找到关于数据MSB 还是LSB

                                                             数据超前还是时钟超前

                                                            空闲时钟极性低   还是高

手册上看到的DOUT时钟特性也无法判断出这三个参数,望指点。

这三个参数的配置或者默认是?

问题二:DOUT模式下数据输出是标准的SPI协议吗还是?     

问题三:想确认目前我的采样的硬件SPI从机  +  DOUT主机方案是否合理?