AD5410输出多出一个偏置电压问题

我的一个设计使用了AD5410。该芯片的输入信号由FPGA给出。

使用了AD54100-24mA输出档。

使用了资料中推荐的电路

 

 

程序上电首先赋值控制寄存器:24h553007

然后按照程序逻辑检测信号并将相应的数值送到AD5410,输出相应的电流。

 

电流输出实际范围是4-20mA,那为了更精确输出,我们选择了0-24mA的输出档,会给AD5410一个固定的初值,让其最小输出4mA

 

在对产品进行测试时,我们进行了电源开关机测试,设备不连接输入信号,理论上设备的输出应为4mA左右。关机,然后再开机,时间很短,从示波器可以看到AVddDVcc输出幅值都能跌到0V,这时AD5410的输出有时能够看到输出变为4.04mA4.33mA等,在基准的4mA中增加的一个偏置电压,并且该偏置电压在整个4-20mA的输出变化中都存在!请问这种情况是什么原因导致?和上电复位是否有联系?