使用AD5791评估板套件时遇到问题

     你好,我在使用AD5791SDZ评估板时遇到了以下问题:如下图1所示,我先将5791评估板与SDP-B控制板连接,接着,给评估板通上了3.4V的直流电,然后                                                                   用购买控制板时提供的USB线将控制板与PC连接起来,PC设备管理器显示连接成功,如下图2所示,

(我使用的是win7和win10,这两个都试过)

然后我打开从ADI官网上下载并安装的软件:AD5791 Evaluation Software,并且按用户手册上的示例对它进行了配置,如下图3 、4 、5所示:

可是,当我最后运行软件时,遇到两个问题:

1、当我用示波器探头对评估板上的VO输出口进行测量时,示波器并没有输出波形

2、软件经常会显示“waiting for transfer to SDP”(如下图),但是这个“waiting for”一直都不结束

请问这是为什么啊?