AD7172-2内置基准及LDO输出问题,ADC采样Error

ADI工程师:

您好,

调试AD7172-2的时候发现ADC总是发生超量程错误(ADCSTATUS寄存器返回值为0x40),后来发现配置好的REFOUT引脚没有电压输出,REF+输出为零,还有REGCAP_A为负值大约0.8V(照理说应该是内置1.8V的输出1.8V),请问能否帮忙看看是什么问题。 附件是我的电路原理图。

AD7172-2

  • 超量程错误已经找到原因,是REF有两处需要配置,而我只配置了一处的原因。但其它问题依旧。且测试得到的采样值计算后也是有问题。

    AD采样值 信号发生器DC显示值V 示波器平均值 通过示波器数值倒推REF值 设REF = 2.5V,计算得出的电压值
    9052862 1 2.03 3.76209716 1.348982
    9051943 1 2.03 3.76247911 1.348845
    9052995 1 2.03 3.76204189 1.349001
    4516545 0.5 1.01 3.75175873 0.673018
    4515231 0.5 1.01 3.75285055 0.672822
    4516045 0.5 1.01 3.75217411 0.672943
    884541 0.1 0.2 3.79342846 0.131807
    886601 0.1 0.2 3.7846145 0.132114
    885041 0.1 0.2 3.79128538 0.131881
    67157 0.01 0.02 4.99641586 0.010007
    68382 0.01 0.02 4.90690971 0.01019
    66398 0.01 0.02 5.05353023 0.009894
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Sep 3, 2018 6:04 AM

    您好,该产品的使用问题请在咱们英文版块发帖 ez.analog.com/.../
    ps.账号通用,可直接发帖哦