Post Go back to editing

AD770x经典仪表转换器常见问题解答

AD7705和AD7706均为完整16位、低成本、Σ-Δ型ADC,适合直流和低频交流测量应用。其具有低功耗(3 V时最大值为1 mW)特性,因而可用于环路供电、电池供电或本地供电的应用中。片内可编程增益放大器提供从1至128的增益设置,无需使用外部信号调理硬件便可接受低电平和高电平模拟输入。

AD7705拥有两个差分通道,而AD7706则拥有一个差分通道和两个伪差分通道。在定制比率应用器件时,差分基准电压输入还能提供极大的灵活性。

AD7707是一款适合低频测量应用的完整模拟前端。这款3通道器件既可以直接从传感器接受低电平输入信号,也可以接受高电平(±10 V)信号,并产生串行数字输出。该器件采用Σ-∆转换技术,可实现最高16位无失码性能。选定的输入信号作用于一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和输出更新速率进行调整。

在使用AD7705/AD7706/AD7707时,难免会遇到一些常见的问题,这里我们从5个方面来解答——

  • 模拟性能
    • 如何实现可编程增益功能?
    • 当ADC在输入端短路的情况下工作时,当器件以缓冲模式或非缓冲模式工作,可以获得不同的输出码。这是正常现象吗?
    • 在非缓冲模式下测量输入泄漏电流,发现它明显高于数据手册所列的1 nA典型值。为什么会这样?
    • 通道间切换对吞吐量有何影响?
    • 全差分操作与伪差分操作有何区别?
    • 可以使用与数据手册中的额定值不同的模拟输入范围吗?
    • ……
  • 架构
    • 什么是Σ-Δ型转换器?它的工作原理是什么?
    • 采用何种架构?
    • 如何实现可编程增益功能?
    • Σ-Δ型ADC有哪些优缺点?
    • 传统的模拟前端解决方案是什么犯一A解决方案如何克服其不足?
    • ……
  • 校准
    • 如何实施自校准?
    • 什么是系统校准?如何实施系统校准?
    • AD7705/AD7706系列Σ-Δ型ADC应何时执行校准?
    • 系统应多久实施一次校准?
    • 如果执行了工厂系统校准,那么在工作现场不执行其它系统校准就可以消除ADC的温度漂移误差吗?
    • 可以手动更改校准系数,以适应标称范围之外的输入范围吗?
    • ……
  • 常规
    • 数据手册中提到:如果输入端与地之间的外部电容较大,可能会影响非缓冲模式下的测量精度。能否解释为什么会这样?它只影响交流输入信号还是也会影响直流输入信号?
    • 主时钟频率最低可以是多少?以降低的时钟频率工作时,可以达到怎样的性能?
    • AD7705/AD7706/AD7707对传导和辐射电磁噪声敏感吗?
    • 评估板无法通过打印机端口实现连接,需检查哪些方面?
    • ……
  • 串行接口
    • 串行接口如何工作?
    • 为使接口更加稳定,需要采取什么防范措施吗?
    • 如果接口确实遭到破坏,如何重新恢复对ADC的控制?
    • 如何通过同一串行接口与多个ADC实现接口?
    • 时钟寄存器中的CLK位有何功能?它对ADC的性能有何影响?
    • ……

想知道以上问题的答案吗?

下载附件,您会找到每一个问题的答案哦~

attachments.zip
Parents Reply Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.