作者: AnneM,ADI网络工程师
关于如何正确驱动SAR ADC前端的话题,ADI提供了相当多的指南。例如,在SAR ADC数据手册中,您常常会看到“推荐驱动放大器”列表,AD7980数据手册 第16页上就有这样的表格,如下所示:
数据手册中常常还有关于RC滤波器元件起始值的指南,如 AD7980数据手册 第15页上所示:
关于ADC驱动器指南的其他资源还有:
- 官网上ADC产品页面上的 “产品推荐”部分
- SAR ADC和驱动器快速匹配指南
欲深入了解此话题,模拟对话文章《精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器设计》是非常不错的资源。 这里将帮助您了解SAR ADC驱动的基本考虑,并且帮助您定制驱动器电路设计以更好地满足具体应用要求。
我们正在努力将所有这些资源里相关的一些知识和计算整合到一个新的网络工具中——我们已经推出了该工具的“草稿”版本以供初步测试和反馈:
playground.analog.com/sardriverproto
我们将继续开发此工具,改进其功能和外观。收到该工具早期版本的反馈,对于我们决定将在哪些特性上下功夫将非常有帮助。关于此工具的反馈和讨论可点击工具窗口右上角的“帮助我们完善此工具”。
要使用此工具,您首先要提供电路设计信息:选定的ADC和采样速率,选定的放大器/驱动器和电路信息,输入信号频率,RC滤波器值。
工具将基于这些设置在四个选项卡上产生插图/图表。“电路”选项卡显示输入面板中提供的电路信息。例如,若从AD7980数据手册中的推荐RC值开始,并使用推荐的一款驱动器,那么输入设置和电路选项卡将如下图所示:
注意输入值——AD7980在1MSPS下工作,ADA4805为同相配置,增益为1,10kHz输入频率,RC滤波器值为20Ω和2.7nF。
专业提示:当您使用此工具时,URL会持续更新以反映您输入的配置。如果您想“保存”您在工具中所做的工作,只需复制和粘贴URL,利用它重新打开工具,它将回到您上次离开的地方。
电路设置完毕后,您可看看其他选项卡以检查性能。“噪声和时钟”选项卡将显示并估计ADC和驱动器的综合性能。在这个早期版本中,您可以看到,ADC性能与输入频率的关系曲线为绿色,驱动器性能曲线为蓝色。综合性能曲线为红色,同时工具页面底部的“噪声性能”表中会显示其摘要。
在本例中,可以看到驱动器并没有使整体系统性能降低很多。系统性能以ADC为主。您还可以将工具估计结果与数据手册SINAD曲线进行比较:
查看“正弦响应”选项卡,可以看到正弦误差非常小(小于1/2 LSB),这意味着RC值的选择使得ADC输入能够在每次反冲事件之后、采集周期结束之前正确建立。
看一下“阶跃响应”选项卡——此选项卡仿真电路的建立行为,假设使用多路复用输入,其中包括驱动器的压摆率和RC滤波器的效应。
对于复用输入,输入值可以在复用输入引脚之间大幅摆动,我们可以假设最差情况为输入电压在满量程电压范围内摆动。查看“阶跃响应”选项卡,我们可以看到对于多路复用设置,输出电流设计不能及时建立。(可以看到,电压在转换周期结束时恰好建立,但在反冲后无法在采集周期结束时及时恢复。)
通过此例,我们可以发现我们的工作在反冲后还没有结束。如果我们调整RC值,切换到 18Ω和2.2nF值,那么电路将及时建立至1/2 LSB。
您是否能将此工具用于自己的设计?您是否觉得它有用?我们可以做何改进? 欢迎点击工具窗口右上角的“帮助我们完善此工具”。