振动、温度、压力和光等现实世界的信号需要精确的信号调理和信号转换,才能在数字域中进行进一步数据处理。为了克服高精度应用的多种挑战,需要一个精心设计的低噪声模拟前端来实现最佳信噪比(SNR)。但是许多系统既负担不起最昂贵的器件,也无法承受低噪声器件的更高功耗。ADI资深应用工程师 Reza Moghimi 提出了一种系统的方法——设计一个增益模块和ADC组合来实现最佳信噪比,并给出一个实例供大家参考。在这里分享出Reza Moghimi的此方法,也欢迎大家跟帖讨论。
图1 典型信号调理链
设计模拟前端时,请遵循以下七个步骤:
1) 描述传感器或增益模块前部的电气输出
2) 计算ADC的需求
3) 为信号转换找到最佳ADC + 基准电压
4) 为运算放大器找到最大增益并定义搜索条件
5) 找到最佳放大器并设计增益模块
6) 根据设计目标检查解决方案总噪声
7) 运行模拟并验证
下面为您一一介绍这7个步骤。