Post Go back to editing

环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答

ADI中国技术支持团队精心整理了有关变送器AD5412/22/10/20的常见问题解答文档。想了解ADI专家们是如何解答以下常见问题吗?赶快下载文档吧!

 

问题1电流环路的回路是不是必须和AD421或者AD5421分开?

问题2数据手册中提供的FET管很难买到,有没有其他的能替代呢?

问题3我该如何通过单片机来控制AD421AD5421的编程?

问题4为什么AD421的电流输出和我编程的值不相符?

问题5如果我想让AD421提供超过20mA的电流,可以么?

问题6AD421或者AD5421给别的器件供电,为什么环路电流会变得不准?

问题7如何用AD421来构建一个电流源?

问题8 FET管脚该如何与AD421连接?

问题9为什么DN2540 很容易被损坏?

问题10电流环上的电流,7-20mA时,测得的数据基本和设定值一样。但7mA以下,误差很大,5mA输出时,实际测得为6.5mA。为什么?

问题11可否用一个电源给两个AD421 来提供环路电源?

问题12采用下面的电路图,这里光耦型号为4N28,发现当上拉电阻为4.7k 时输出电流不正确,而当上拉电阻为10k时,输出电流正确。为什么?

问题13AD421 评估板原理图中,28F0195-100 是用于EMI 抑制的,是否有其他替代器件推荐?

问题14ADI公司还推出可以替代AD421或者与其类似的产品么?

问题15AD421AD5421的区别?

问题16如果环路供电的系统中,外围器件的功耗需求会大于3.25mA/3.15mA,是否有什么方法来解决二者之间矛盾?

问题17如何确定环路供电的传输电缆长度?

问题18为何芯片有时发热比较厉害,芯片功耗与芯片的工作电压、电流以及温度间有什么关系?

问题19使用万用表测量电流值正确,而使用示波器时测量的电流值不准确?

问题20AD5421CS引脚,是否可以使用SYNC当做CS管脚使用?

如果您还有关于变送器AD5412/22/10/20的疑难问题,请在这儿

http://ezchina.analog.com/post!input.jspa?container=2003&containerType=14)告诉我们吧


attachment.pdf
  • 产品简介

     

    AD421ADI公司推出的一种单片高性能数模转换器(DAC) 。它由电流环路供电,16位数字信号串行输入,4~20 mA电流输出,完全符合设计智能变送器的工业控制标准信号输出要求,可实现远程智能工业控制。它内部含有电压调整器,可提供+5V+3.3V+3V输出电压,可为其自身或其他电路使用。AD421采用ΣΔDAC结构,保证16位的分辨率和单调性,其积分线性误差为±0.001%,增益误差为±0.2%。AD421支持HART通信协议。标准三线串行接口可在10 Mbits下运行,便于与微处理器或微控制器相连。

    AD5421AD421的升级版本,也是一款完整的环路供电型4 mA-20 mA数模转换器(DAC),专为满足工业控制领域智能变送器制造商的需求而设计。相比AD421,其拥有更好的精度、温度范围以及工作电压范围。AD5421内置一路稳压输出,用于为自身及变送器中的其它器件供电。此调节器提供1.8 V12 V的调节输出电压。该器件还内置1.22 V2.5 V基准电压源,因而不需要分立调节器和基准电压源。AD5421可以结合标准HARTRegistered FSK协议通信电路使用,而且额定性能不会受到影响。高速串行接口能够以30 MHz速率工作,并且允许通过一个SPI兼容型三线式接口与常用的微处理器和微控制器简单相连。AD5421保证16-bit单调性。典型条件下,积分非线性为0.0015%,失调误差为0.0012%,增益误差为0.0006%

    AD421

    产品详情、技术参考文档、参考设计、样片申请及购买:

    http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad421/products/product.html

    搜索相关AD421的论坛内容:

    http://ezchina.analog.com/search.jspa?q=ad421

    AD5421

    产品详情、技术参考文档、参考设计、样片申请及购买:

    http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5421/products/product.html

    搜索相关AD5421的论坛内容:

    http://ezchina.analog.com/search.jspa?q=ad5421

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.