AD7606简介:
AD7606/AD7606-6/AD7606-4为16位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别有 8、6、4个采集通道。片上集成模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、 16 位电荷再分配逐次逼近型 ADC内核、数字滤波器、2.5V基准电压源及缓冲、高速串行和并行接口。AD7606采用5V单电源供电,不再需要正负双电源,并支持真正±10V 或±5V 的双极性信号输。所有的通道均能以高达 200 kSPS 的速率进行采样,同时输入端箝位保护电路可以承受最高达±16.5V的电压。 传统的逐次逼近(SAR)型ADC,由于其采样电容的设计,模拟输入前端一般需要运算放大器(简称运放,Operation Amplifier)来实现内部采样电容的驱动。正因此电容的存在,其等效输入阻抗与采样频率相关,而且在一些高采样率的应用中,使得前端驱动运放的选择变得十分苛刻。但在 AD7606 内部的信号调理电路中,已经包含了低噪声、高输入阻抗的信号调理电路,其等效输入阻抗完全独立于采样率且固定为 1Mohm。同时输入端集成了具有 40 dB 抗混叠抑制特性的滤波器,更是简化了前端设计,不再需要外部驱动和滤波电路。因此,二次互感器输出的信号无需再经过运放来缓冲就可以直接接入 AD7606。
AD7606 内部集成了 2.5V 带隙电压基准和基准缓冲电路,其温度系数典型值为±10ppm/℃。设计应用中,选用内置基准或外部基准,将取决于系统的要求。多片 ADC的设计中,如果需求高绝对精度,则应采用高初始精度和低温度系数的外部基准,以消除不同器件内置基准之间的差异而带来的误差。推荐选用初始精度0.04%,温度系数3ppm/℃的ADR421B。如果需求多片ADC通道之间的数值匹配,可设置第一片AD7606工作在内置基准模式,其余 AD7606 为外部基准模式,然后通过第一片 AD7606 的内置基准输出供给其余AD7606。这样,在不加外部基准的情况下即可保证多个 AD7606 通道间数据的匹配性,但此时系统的绝对精度取决于内置基准的性能。
AD7606提供了过采样和数字滤波功能。通过管脚OS[2:0]可以设置过采样倍数(OSR)为x2, x4, x8, x16, x32, x64。过采样打开后,内部的过采样控制电路和 1 阶 Sinc 数字滤波器会自动被使能,同时-3dB 带宽也会相应的改变。
AD7606功能框图:
AD7606引脚图:
AD7606使用经验:
在应用中以定时器作为采样数率源,50hz采样128点采样速率是6400hz,定时器设置156.25US,
每次进入定时器中断启动一次采样;
BUSY脚接处理器中断引脚;
采用并口输出方式;
当转换完成则触发外部中断,在中断服务函数里读取转换结果。