Post Go back to editing

关于ADC输入驱动:在有源滤波器之后是否还需要增加运放驱动

举例说明:使用AD4696转换器,推荐使用ADA4805-1作为输入驱动。

但是如果待测信号先经过使用ADA4805-1构建的有源滤波器,那么是否还需要在ADC输入端前增加ADA4805-1作为输入驱动呢?

如下图,方式①固然没有问题,但是使用方式②可不可以呢?

  • 一般地,第1个ADA4805是对信号滤波,第2个ADA4805是驱动级。1和2的作用是不同的。

    1是滤除信号频率外的噪声,信号频率决定其带宽。2是为了驱动ADC,为了防止ADC的kick back,2后的RC带宽会更宽一些。

    当然,如果你对ADC的精度要求不高,可以接受由Kick back带来的误差,那么去掉第二个ADA4805也可以。

    实际测试一下,才能知道是否影响你的应用。