Post Go back to editing

AD7609采样率问题

你好,通过看AD7609数据手册,AD7609是一款18位、8通道、真差分、同步采样模数数据采集系统(DAS),有如下几个问题

1、手册里说吞吐速率为200KSPS是不是就是ADC芯片采样率为200K;

2、如果外部同时输入8路电压信号同时采集,是不是每一路的采样率都能到达200K,还是说8路同时采集,采样率总共能到200K,平均每一路是200K/8路=25K采样率?

3、我看其他有些ADC模数转换器具备同步采样功能时,芯片内部结构都是每一路AI对应1个SAR ,而这款芯片是8路通过芯片内部1个8选一多路复用器,然后使用1个SAR ,请问这两种同步采样有什么区别。

肯请各位大佬指教!!