Article 在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答

在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答 by ADIForum

ADI于5月28日在电子产品世界网站举办了“GSPS转换器宽带前端设计”在线研讨会,研讨上ADI高级系统应用工程师Rob Reeder首先和大家讨论了前端参数定义,然后概述了有源与无源前端之间的差异;随后在此基础上,集中讨论了无源前端。同时考察一些巴伦参数,并看看回波损耗、相位不平衡和布局方面的一些示例。然后向大家展示当今市场上出售的一些宽带巴伦类型,最后以一个前端匹配示例结束了研讨会,同时还谈到优化问题。

关于此次研讨会请点击链接http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/239重放视频。

这里我们将研讨上一些精彩问答分享出来,供大家参考。

 

【问】

放大器的输出电压可以大于它的工作电压吗?

【答】

不行的,输出电压是收到电源轨的限制的

【问】

AD有没有单端的高速AD转换器,直接不用 单端转差分就可以用的

【答】

我们很多高速的ADC都是支持单端和差分输入的,但是为了得到高的信噪比和较好的性能,我们通常都会推荐客户使用差分输入

【问】

GSPS转换器宽带前端设计技术与WiFi的关系?

【答】

关系不大,这个GSPS一般都是高速宽带应用。Wifi都是使用集成的方案

【问】

贵公司对回波损耗有哪些方案?

【答】

回波损耗是滤波器、变压器、功分器等射频器件的反射特性。是在一个频段上的固有特性。请问您需要什么方案?

【问】

高速AD的输出接口一般是什么接口?

【答】

一般是并行LVDS输出数据。最新的高速接口有JESD204B串行接口

【问】

回波损耗与哪些参数相关?如何有效降低回波损耗?

【答】

回波损耗与器件自身特性相关,但是前端和后端应阻抗匹配

【问】

放大器使用的不是要广一些吗?

【答】

放大器和变压器都会使用,放大器可以调整信号,放大信号,但是会带来噪声。变压器则不会放大噪声。

【问】

巴伦是什么?

【答】

balun用于单端转差分,或差分转单端。

【问】

巴伦设计的仿真设计和实际产品效果有多大的差距呢?

【答】

无源器件差别不会太大。但主要看仿真的模型是否准确。一般看数据手册上的数据。

【问】

变压器副边负载阻抗怎么调整,才能较好保证原边的输入阻抗?

【答】

使用阻抗比计算得到原边阻抗

【问】

怎样设计放大倍数为10000的前端

【答】

一般需要两级或多级放大器

【问】

GSPS 双通道,1.25v, AD9680,最佳噪声和动态范围能达到多少啊

【答】

这个还与频率有关,详见数据手册的数据

【问】

如果要实现RF信号的直接采样,在GSPS器件选型方面,需要一般主要关注哪些指标?

【答】

采样频率,位数,幅度,SNR指标

【问】

一般单端转差分信号需要注意哪些方面?

【答】

注意信号幅度,信号频率,阻抗匹配,相位平衡

【问】

如何对输入不同峰值的电磁信号进行处理,

【答】

频率是多少,峰值动态范围?您想如何处理,如果只需要幅度,可以使用RF检波器。如果需要是放大之后进行采样,则需要选用放大器+ADC吗?

【问】

有源前端一般都应用在什么场景?

【答】

当信号幅度比较小的时候,并且需要使用放大器进行源端和ADC隔离的时候可以使用有源前端

【问】

滤波应该在放大器前还是在放大器后?

【答】

一般在放大器和ADC之间会有滤波,但是为了让频率特性更好,在放大器前面也可加上滤波

【问】

GSPS转换器宽带前端设计,主要要注意哪些问题,反馈到你们AD最多,最普片的问题是什么?

【答】

ADC前端的匹配问题

【问】

优化通常有哪些方法?

【答】

主要是前端匹配进行优化

【问】

有没有对输入不同频率的噪声信号进行处理的好方法

【答】

一般是滤波处理

【问】

控制相位不平衡有什么行之有效的办法没?

【答】

电路板上尽量走线对称,巴伦和变压器用两级等方法

【问】

如何调制前端和后端应阻抗匹配问题,解决回波损耗?

【答】

根据阻抗的大小,调节源阻抗和负载阻抗,主要是使用电容和电感调节

【问】

如何降噪的,在放大的过程中会不会连它一起放大?

【答】

滤波,放大的时候会放大噪声

【问】

是不是要求低噪声的场合,最好使用变压器?

【答】

主要是权衡,如果需要信号比较大呢,可以放大信号,滤波。如果信号幅度本来就调节好了,不需要放大,尽量选择巴伦。

【问】

变压器的选择有什么原则吗?

【答】

频率范围、插入损耗、回波损耗等

【问】

AD的高速AD转换器,它的输入阻抗一般是要多少?

【答】

一般是一个k级的电阻和一个pF级的电容并联

【问】

什么原因会导致相位不平衡呢?

【答】

走线不对称,寄生电容

【问】

AD有没有单端的高速AD转换器,直接不用 单端转差分就可以用的?

【答】

没有,为了防止偶次谐波,高速ADC都采用差分输入的方式。

【问】

gsps前段转换设计需要注意什么.

【答】

注意匹配。相位平衡。

【问】

前端adc隔离通过什么方式做.有对应方案吗

【答】

有源放大器有隔离的作用

【问】

balun单端转差分后线的阻抗应该怎么样控制,是50欧还是25欧

【答】

看差分输出阻抗是多少

【问】

ADI的GSPS转换器支持什么数字接口

【答】

JESD204B

【问】

balun和变压器使用上有啥区别,

【答】

变压器具有固有的AC耦合电路,而balun没有

【问】

我有个设计在放大器前和后都加入了滤波,但是新的问题来了,SNR比较大,会是什么原因?

【答】

加了滤波,可以滤除一部分噪声。SNR比较大很好啊

【问】

FPGA和GSPS转换器之间的接口用JESD204B还是Serial LVDS呢?如何取舍?谢谢.

【答】

有ADC自身的接口决定。JESD204B与FPGA直接的连接线少,速率高。

【问】

模拟输入信号设计时是走差分形式还是单端平行线

【答】

模拟信号一般走线较长的话走差分形式

【问】

ADI的GSPS转换器支持的数字接口,除了JESD204B还有别的么?

【答】

LVDS并行接口


RE: 在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答 by ADIForum:

此次在线研讨会演讲资料请见附件

 

03-19-14DesigningWidebandFrontendsWebcast_en-cn_Yu.pdf

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.