MAX15062AATA+: FAQ

  • Created
Was this helpful?
  • MAX15062的datasheetk IPFM的含义是什么?

    IPFM ( 130mA )是 MAX15062 切换 PWM 与 PFM 模式的电感峰值电流。在 PFM 模式下,每个周期的电感峰值电流都被限制在 130mA ,直到输出电压达到设定值的 102.3% 。一旦输出电压达到设定值的 102.3% ,则会同时关断高低边 FET 并进入休眠模式,直到输出电压由于负载放电下降到设定值的 101.1% 器件重新进入 Active 模式。
  • 如何计算MAX15062的功率损耗?

    根据MAX15062数据手册,MAX15062芯片上的功率损耗等于整个电路的功率损耗减去电感上的功率损耗。使用这种方法计算芯片上的功率损耗首先要知道电路的效率。 另外有一种计算MAX15062的功率损耗的方法是使用Maxim的在线仿真工具EE-Sim,通过EE-Sim仿真可以得到特定输入电压、输出电压以及负载情况下的IC损耗,可以从以下链接打开EE-Sim,找到MAX15062并进行仿真, …

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.