Article 电容式传感器AD714X常见问题解答

1. 传感器走线与AD7147之间的距离最长为多少?
答:
传感器走线与AD7147 CIN输入引脚之间的最远距离为50 cm。AD7147可放置在与传感器不同的PCB上,但前提是采用交流屏蔽为传感器走线周围提供屏蔽。

2. 使用一个AD7147器件时,可以部署多少个传感器?
答:可以用一个AD7147器件实现的传感器数量取决于所需传感器的类型。 AD7147具有13路CIN输入,并提供12个基于时间的转换级。 下表显示每种传感器所需的输入引脚数和转换级数。 任意数量的传感器都可以进行组合,只要所需的输入总数不超过13,且所需的转换级数的总数不超过12即可。

传感器类型

CIN输入数

转换级数

按钮

1

1或0.5

键盘

每行1个,每列1个

每行1个,每列1个

滚动条

2

2

滚轮

8

8

3.    可以同时激活连接AD7147的所有传感器吗?
答:
AD7147以轮询方式测量所有与其相连的传感器。 所有传感器均可在36 ms内测量。在实际使用中,这样可让AD7147检测传感器是否同时激活,因为最终用户不大可能在36 ms内激活/取消激活一个传感器。

4.    AD714x传感器能否在戴手套的情况下工作?
答:
某些手套接触传感器时它能进行感测,但另一些不行。这取决于手套的厚度。 ADI公司测试了2 mm厚度的手套,结果传感器能工作。

5.   AD714x能否在潮湿环境下工作?
答:
与任何电容传感器应用相似,该传感器的性能会受到水分或潮湿的影响。 AD7147内部环境算法可自动跟踪并校正湿度条件。 传感器上有水滴(包括水分达到饱和状态)将不会导致激活失败。 建议进行测试,以保证传感器性能满足目标应用的要求。

6.  AD714x工作电压范围是多少?
答:
VCC = 2.6V至3.6V
VDRIVE = 1.65V
至3.6V

7. AD714x有没有中断功能?
答:有。AD714x的中断可配置为在每次CDC转换周期结束时置位,也可配置为仅在用户接触传感器时置位。

8.  传感器PCB与覆盖材料之间可以有空隙吗?

答:传感器PCB与产品覆盖材料或外壳之间不要留有空隙。若存在空隙,延伸到覆盖材料上方的电场减少,并消散在空气中。这些因素会导致传感器响应速率下降。此外,覆盖材料也可能在接触时弯曲,用户对电场的干扰可能增多或减少。结果导致传感器出现非线性响应。这两种效应相结合,会导致传感器出现不可预测的响应。建议用3M双面胶带或类似物质将传感器PCB板粘到覆盖塑料上。

9.  什么时候应该使用交流屏蔽?

答:用来替代PCB板上传感器周围的接地层。当IC与传感器处于不同PCB时,要屏蔽传感器进出走线,应在全部传感器走线的周围、上方和下方使用交流屏蔽。

10.  2层还是4层PCB?

答:在因空间不足而无法在传感器有效区域以外从AD7147到传感器布设走线时,应选择4层PCB设计。传感器和传感器走线正下方不得布设任何走线。如果PCB上的空间能容下AD7147进出走线而不干扰传感器走线,则可使用2层PCB板。

11.  传感器周围需要设立禁区吗?

答:是的。对于接地金属,禁区为0.2 mm。对于浮动金属,禁区为5 cm。距离传感器不足5 cm的浮动金属应接地。

12.  当把一根手指放在两个传感器按钮上时,会发生什么?

答:如果这两个按钮相邻,而且从未想过要同时激活,则可以差分方式配置AD7147 CDC转换器级,以消除用户同时接触两个按钮所造成的影响。另外,AD7147可以配置为同时激活这两个传感器触点。

13.  当手指大小不同的用户接触传感器时,会发生什么?

答:AD7147内置逻辑含有一种自适应阈值算法,能够自动适应用户手指大小,并相应调整阈值水平。

14.  能把导电材料直接放在传感器上方吗?

答:导电材料会干扰AD7147产生的电场,因此,不建议把导电材料直接放在传感器上方。

15.  近程检测的有效距离是到离传感器多远?

答:近程检测的最大有效距离是到离传感器表面20mm,具体取决于传感器的大小。可以用AD714x评估板来实验近程检测。

16.  是否需要进行上电配置吗?

答:是的,AD7147 BANK 2连接设置寄存器和部分BANK 1设置寄存器需要在启动时进行配置。

17.  能实现自动校准吗?

答:能,AD714x内置逻辑含有两个校准算法,用于校正因环境条件(如温度、湿度)造成的漂移误差。

18.  IC温度范围是多少?

答:AD714x的额定温度范围为-40°C至+85°C。

19.  我需要注意ESD吗?

答:AD714x ESD人体模型的额定值为2.5kV。AD714x传感器在接触和非接触条件下,经受过最高15kV ESD空气放电测试,从未失败。注意:在开发过程中需要仔细考虑ESD事件,以防止ESD放电直接耦合到AD714x传感器板电路中。

20.  按钮需要软件吗?

答:是的。需要几行代码,以确保在发生错误时,比如在上电时,能够重新校准器件。示例C代码在网上有提供。

21.  ADI提供滑块和滚轮的开源C代码吗?

答:是的,只要客户签署AD714x软件许可协议,这些代码均免费提供,且不收取使用费。

22.  滑块的代码需要多少空间?

答:一般为:4990字节的程序存储器,254字节的RAM

23.  滚轮的代码需要多少空间?

答:一般为:11k的代码存储器,667字节的数据存储器

24.  可以将其他元件与传感器放在同一PCB上吗?

答:可以,其他元件(如LED、连接器、其他I.C.)可以与传感器放在同一传感器PCB板上。元件应放在PCB板的背面,以确保传感器上方无空隙。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.