AD2x

  • Created
Was this helpful?
  • AD2S1200_EXC衰减和激励频率范围

    关于AD2S1200,我有两个问题: 1. 如果旋变器需要10Vpp EXC电压,我们可以放大AD2S1200的EXC输出。但旋变器的输出(SIN和COS输入)将是5Vpp,5Vpp超出了Sin、Cos输入的范围。如果我们将5V信号衰减到3.6V,是否可行? 2. 如果旋变器需要3kHz EXC频率,是否可以利用外部分频器对12 kHz频率进行分频,从而获得3kHz频率?另外,对于这些问题…
  • AD2S1200速度输出分辨率

    如果电机慢速运行,例如0.5 rps,0.488rps LSB是否有点小?有没有办法可以改进?
  • AD2S80_SC1 SC2输入电压

    目前,我遇到一个关于AD2S80A的问题,需要你的帮助。 AD2S80A具有可调分辨率,由SC1和SC2引脚选择,对吧?但一位客户说,当他使用AD2S80A时,分辨率为固定值10位,无论如何设置SC1和SC2。 他的电路根据数据手册图8而设计,R4和R6使用正确的值。问题是分辨率无法更改。 能否提供一些建议,非常感谢!
  • AD2S83元件选择软件

    数据手册中提到“免费提供PC兼容软件”。但我在网站上没有找到此软件。能否请您将此软件发给我? Attachments: component-selection.zip
  • 旋变数字转换器AD2S12xx 系列常见问题解答

    旋变,即旋转变压器,通常配置是初级绕组位于转子上,两个次级绕组则位于定子上。 不过,可变磁阻旋变的转子上不存在绕组,如下图所示。 有关旋变数字转换器的原理以及其他概念,请看咱们的专属文档↓↓↓ https://www.analog.com/media/cn/training-seminars/tutorials/MT-030.pdf 进入今天的重点,ADI旋变数字转换器AD2S12xx…

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.