AD2x
AD5x
AD7x
AD9x
ADAS
ADF
CN
DS
General
MAX1x
MAX5x
More
Cancel
Recently Updated Articles
新!【ADI参考设计】基于AD7280A的锂电池管理系统
new! [ADI Reference Design] Lithium Battery Management System Based on AD7280A by Stanley With the development of energy storage applications for high-voltage energy, industrial and automotive applications, such as wind power, photovoltaic cells and…
我心中的ADI年度“贺岁片”——电容传感器的福音AD7746
我心中的ADI年度“贺岁片”——电容传感器的福音AD7746 by lark100 我心中的 ADI 年度 “ 贺岁片 ”—— 电容传感器的福音 AD7746 随着物联网的广泛应用,各种传感器技术风升水起,电容传感器就是其中之一。电容式传感器利用电容器的原理,以各种类型的电容器作为传感原件,将被测物理量的变化转换为电容量的变化。通过相应的外接检测电路可将这种电容的变化转换成电压、数字、频率等便于测量的电信号变化,根据输出电信号的变化来获得被测物的信息。 电容式传感器一般分为三种:变极距式…
ADI数据转换器2014新品精彩盘点
ADI数据转换器2014新品精彩盘点 by ADI_Amy 1、两款14位数模转换器—— AD9249和AD9681 AD9249和AD9681能以同类产品中的最小封装尺寸提供最低功耗。在工业超声和仪器仪表、医疗成像、军事防范和通信接收机应用中,16通道、65 MSPS AD9249和8通道、125 MSPS AD9681模数转换器能够满足设计人员对于高性能、低功耗 多通道数据采集应用的要求。 该 两款转换器均采用紧凑的10 mm x 10 mm封装,具有片上采样保持电路,能获得高于90…
说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
Say the ADI's annual "New Year's Eve" in your heart, post, follow the post to send the grand prize, act quickly, and have a good gift! By ADIForum There are millions of chips sold worldwide each year, but there are dozens of chips that every engineer…
变送器AD5412/22/10/20常见问题解答
变送器AD5412/22/10/20常见问题解答 by adiadmin ADI 中国技术支持团队精心整理了有关变送器 AD5412/22/10/20 的常见问题解答文档。想了解 ADI 专家们是如何解答以下常见问题吗?赶快下载文档吧! 问题 1 : AD5420 的 PIN 1 、 4 、 5 、 12 、 11 均为 GND ,数字地和模拟地应该怎么区分? 问题 2 : AD5420 的评估板中的 R27 电阻的作用? 问题 3 : AD5422 的 EPAD 脚如何处理…
Most Helpful Articles
MAX11300每个ADC端口能够使用不同的电压基准源吗?
MAX11300允许每个配置为ADC的PIXI端口使用内部(2.5V)或外部(2.0至2.75V)电压基准,所有ADC均可独立选择电压基准。
成功实现超低光信号转换的七个步骤
成功实现超低光信号转换的七个步骤 by ADI_Amy 在用于光检测的固态检波器中,光电二极管仍然是基本选择。光电二极管广泛用于光通信和医疗诊断。其他应用包括色彩测量、信息处理、条形码、相机曝光控制、电子束边缘检测、传真、激光准直、飞机着陆辅助和导弹制导。 光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。 选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步: 1. 描述要测量的信号和设计目标。 2. 选择合适的传感器并描述其电气输出…
ADI公司的两线环路供电变送器解决方案
ADI公司的两线环路供电变送器解决方案 by zrk787 ADI公司的两线环路供电变送器解决方案 工业环路供电变送器系统原理和趋势 当代的现场仪表,也就是众所周知的智能变送器,是基于微处理器的智能现场仪表,用于监控过程控制变量,例如温度、质量流速和压力等。系统设计人员面临着一种直接挑战,也就是既要融合额外的智能、功能和诊断能力,同时又要开发出能够在4 mA至20 mA的环路所提供的有限功率范围内有效运行的系统。严格的安全标准、空间限制、HART通信、诊断和预见性维护将是未来的主流趋势。…
可否将DS4404的四个通道输出并联得到更大电流?
可以,DS4404作为电流输出DAC,可以将所有输出通道直接并联得到更大的吸电流和灌电流。
MAX11214数据手册中的CMIRNG参数指的是什么?
CMIRNG指的是Common Mode Input Range, 即共模电压输入范围,在MAX11214的数据参数表中指的是Absolute Input Voltage. 如下表:
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.