Category: Hardware
Product Number: AD9910
我用10MHz的晶振来给AD9910提供参考时钟源。晶振的输出信号是LVCOMS-1.8V的方波信号。我通过设置AD9910的输出频率为10MHz,同时引出晶振的10MHz方波信号,一起连接到示波器上测试。结果发现二者虽为同源信号,且频率相等,但是无法做到相位同步。当我用示波器触发设置固定其中一个信号时,另外一个信号的相位总是在移动。
当我用AD9912,同时采用同样的方法测试时,不存在这个现象。两个信号可以做到相位差锁定。
我目前推测是由于AD9910的SYNC同步模块,导致了时钟源无法和DDS输出信号同步的现象。因此,我将10MHz的时钟源方波信号,直接连接到了AD9910的SYNC-IN+引脚(PIN7),同时配置使能了相关寄存器,结果还是无法同步。并且在SYNC-SMP-ERR引脚(PIN12)上测得了高电平,即表明SYNC-IN同步失败。
综上所述,请问SYNC-IN对输入信号的幅值和频率是否有要求?是否必须是LVDS信号?能否通过将时钟源接到SYNC-IN引脚上,来实现时钟源与DDS输出信号的相位同步?如果不能的话,请问是否有其他方法可以实现信号同步?