Category: Software
Product Number: AD9547
我在使用AD9547时,利用 5MHz 的SPI与AD9547交互,发现寄存器0x300-0x305无法写入,但0x103-0x105能正确读写。这可能是什么问题导致的?
读取0x0105

读取0x0300

相关寄存器配置

我在使用AD9547时,利用 5MHz 的SPI与AD9547交互,发现寄存器0x300-0x305无法写入,但0x103-0x105能正确读写。这可能是什么问题导致的?
读取0x0105

读取0x0300

相关寄存器配置

大多数串行端口寄存器是缓冲寄存器,这些寄存器用于暂时保存数据,直到执行特定操作后,它们的内容才会传送到实际控制硬件的寄存器。因此,为了使寄存器的设置生效,必须执行IO_UPDATE操作,以下两种方式:
我还看到手册上有一句话,他说这个单线的摆动至少是400mv,该怎么理解?是指CLKINP/N的每一根线上的幅值至少是400mv吗?

是的,两根差分线每一根线上的电压摆幅至少为 400mV。

我测试过一次DOUT输出波形是这样的,是否满足CLKIN的要求?如果满足,后级的分频器在上图配置中为什么没有OUT,我是否有什么遗漏
幅度满足要求,但抖动较大。如您所述换由晶振驱动,输出稳定。 DAC驱动则无输出,我认为区别仅在于信号质量上,包括幅度和抖动,而这取决于您的硬件电路设计,手册会要求在 IOUTP/N 与 CLKIN 间添加滤波器,如下。此外,暂无任何建议可以给到您。

这是我的相关滤波电路