Post Go back to editing

重复频率测量

Thread Summary

用户询问AD5933是否支持一次配置后连续测量电感,以及回读数据不实时更新的问题。ADI工程师解释AD5933不支持自动连续测试模式,建议使用MCU定时器定期触发和读取数据。AD5933获取有效实部/虚部数据需要约2ms,无法加速。硬件层面无法修改DFT算法。
AI Generated Content
Category: Datasheet/Specs
Product Number: AD5933

ADI工程师你好,我想基于AD5933测阻抗功能,进一步实现测电感功能。

现在已经实现测电感功能,但是需要 MCU一直向AD5933发送配置指令,是否可以MCU仅配置一次,AD5933即可一直转换数据?

在使用重复频率配置的时候,发现回读的数据并不是实时更新。