Post Go back to editing

AD9518-3

Thread Summary

用户在使用AD9518-3时遇到外时钟模式下无法通过divider输出时钟的问题。支持工程师建议检查CLK输入时钟是否符合datasheet中的规格要求,特别是差分交流耦合和150mV~2V的摆幅。此外,确认是否从REF输入时钟并配置为内部VCO方式的PLL。AD9518-3支持从CLK输入高速时钟并通过divider输出的功能,具体配置参考datasheet第22页。
AI Generated Content

我使用AD9518-3时想使用外时钟模式,外时钟通过divider后输出,但是无论怎么配置都无法输出时钟,只有配置外部输入时钟端口直连时钟输出才能输出时钟,请问是否95系列时钟芯片不支持外时钟模式时,经过divider呢?

Parents
  • 你这里提到的外时钟模式是否是打算直接从CLK管脚输入高速时钟然后通过divider输出,相当于把9518-3当buffer/divider来使用?这里请检查你从CLK输入的时钟符合datasheet table的spec定义,具体建议:差分交流耦合,150mV~2V swing.

    然后你后面提到的“只有配置外部输入时钟端口直连” 这个又指什么?是否是从REF输入时钟,然后配置为内部 VCO方式的PLL?

    如果还需帮助,描述问题时请尽量详细的提供细节,而且表述明确以免引起理解歧义。

    datasheet中描述的所有功能都支持,如果你这里的外时钟模式确实是指从CLK输入高速时钟,然后通过divider输出,那么这种方式是支持的, 详细请参考datasheet22页。

Reply
  • 你这里提到的外时钟模式是否是打算直接从CLK管脚输入高速时钟然后通过divider输出,相当于把9518-3当buffer/divider来使用?这里请检查你从CLK输入的时钟符合datasheet table的spec定义,具体建议:差分交流耦合,150mV~2V swing.

    然后你后面提到的“只有配置外部输入时钟端口直连” 这个又指什么?是否是从REF输入时钟,然后配置为内部 VCO方式的PLL?

    如果还需帮助,描述问题时请尽量详细的提供细节,而且表述明确以免引起理解歧义。

    datasheet中描述的所有功能都支持,如果你这里的外时钟模式确实是指从CLK输入高速时钟,然后通过divider输出,那么这种方式是支持的, 详细请参考datasheet22页。

Children
No Data