DS1341T+: FAQ

  • Created
  • DS1341时钟误差较大,用示波器测量晶振输出时,发现较大偏差。

    由于DS1341振荡器优化于低功耗工作,我们不推荐使用示波器探头直接测量晶振输出。可以通过以下方式监测晶振时钟精度: 1. 重复读取秒寄存器,确认数据的准确性;或者 2. 测量RTC的方波输出。 关于RTC的计时精度,请确认以下事项: 1. 晶振负载电容应为6pF; 2. 晶振应紧靠RTC IC安装,原理任何噪声源。
  • 如何计算RTC的时间误差?

    RTC的时间精度主要取决于外部晶体的震荡频率精度,外部晶体的震荡频率和负载电容以及温度有关,通常在晶体的数据手册中会给出震荡频率的偏差,以ppm为单位,将ppm转换成时间误差可以按照下面的计算进行简单估算: 每天的时间误差(单位为秒) ppm* 0.0864 每月的时间误差 (单位为秒) ppm*2.592 每月的时间误差 (单位为秒) ppm*31.536 例如,如果晶体的震荡频率误差为…
  • 我用示波器测量DS1341的晶振输出引脚,发现时钟频率漂移较大,什么原因造成的?

    DS1341晶振电路优化工作在低功耗,驱动较差。因此,我们不建议用示波器直接测量晶振输出引脚。可以通过读取秒寄存器获测量方波输出引脚的频率,对时钟精度加以判断。 另外,电路中需要注意晶体周围的布线。晶体负载电容应选择6pF。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.