English
EngineerZone
时钟与DDS
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
时钟与DDS
Documents
Documents
Documents
问答
Members
Tags
Cancel
Documents
DS1x
DS3x
MAX
More
Cancel
Recently Updated Articles
利用SPI接口和DS3234进行通讯,无法获得正确的结果
从波形图来看,每个字节发送完后就将CS拉高,CS拉高意味着该次通讯结束,CS拉低表示下次通讯的开始,这样器件接收到的字节被认为是地址字节,导致通讯不正常。 对DS3234进行通讯时,要先将CS拉低,然后发送地址字节,该字节的最高位为读写位,如果写操作,就要再接下来发送写入的数据,读操作时发送时钟读取数据,等所有操作完成后再将CS拉高。
DS1339U-33 在主电源掉电后再上电无法正常工作,这可能是什么问题?
有两个问题需要您特别注意: 1. DS1339U VCC引脚要带有0.1uF滤波电容。如果电压下降太快或者电源下电时有向下的过冲会导致时间信息丢失,造成系统识别问题。 2. 确认备用电池的电压在工作电压范围内并且确保链接可靠。
DS3231 在电池供电下的Timekeeping 电流为什么比外部电源供电时的 standby 电流小很多,从工作状态来看,它们是一样的。
在DS3231内部还有一些电路是由外部VCC电源供电的,比如电源管理部分以及RST电路,这部分电路在电池供电时不消耗电能,所以在VCC供电下比在电池供电下的电流要大。
DS1099是否支持工厂定制频率?
DS1099 在Datasheet 中表明如果需要其他组合输出,可以支持工厂定制。 客户需要有一定的订购量,且量产持续时间长,具体情况请联络Maxim销售。小批量使用,请参考频率范围可编程的DS1085。
DS1302 时间寄存器的缺省值是多少?
当断电重启后,该器件缺省值不是固定的,是随机值。
Most Helpful Articles
Can I measure the output frequency at DS1339's X1 or X2 pin?
No, you can not use any probe to observe the oscillator circuit, this will add the cap load and resistance in system, so you can't get the right waveform. The SQW could be used to generate a square wave output for measurement.
DS1023我应用在10MHZ的时钟延时上面,延时时间是一个渐变的值(每10s增加或减少1ns),我用示波器观察延时后的波形,发现延时后10M这个clk的某一个脉宽会偶尔变宽一下,然后恢复正常,这种现象是否正常?
这个现象是正常的。 造成您的脉冲变宽是由于您更改了延迟输出的时间导致的,更新延迟只会对改变延迟时刻的时钟脉冲宽度有影响,对其后的时钟频率没有影响,就是目前看到的某一个CLK脉冲变宽,后面的就会正常。
DS1023手册上只提到最大输入频率是25MHz,最小频率是多少呢,如果输入频率为1HZ,脉宽为2ms的信号可不可以?
DS1023没有最小频率的要求。
DS1086是否可以使用超声清洗和水洗?
DS1086是一款硅振荡器,硅振荡器的优点就是对震动和湿度不敏感,因此可以采用超声和水清洗。
DS1086的很多尾缀的产品在数据手册上没有提供说明,但在市场上可以买到,可否提供详细的说明?
DS1086尾缀的表格如下:
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.