ADI年度贺岁片——曾经参加活动获得的样品

对于ADI的认识是在曾经大学大三参加电子设计竞赛的时候才知道ADI公司以及贵公司的产品。

很有幸在一次活动中获得了两样的样品:ADUC845BSZ62-3    ADT7310TRZ-REEL7

带高精度24位AD转换的51核ADuC845

模拟与数字的协同是嵌入式系统发展过程中永恒不变的主题,嵌入式系统已从各种模拟器件与MCU间相互独立的阶段发展到由MCU集成ADC、DAC和各种模拟单元的时代,随着单片机在各种智能仪器仪表中的广泛应用,出现了一些将A/D及D/A转换器和单片机内核集成在一块芯片上的数据采集与处理芯片。这种将模拟和数字的开发集成在同一个芯片上,即构成了一个数据采集与处理的系统级芯片(也既片上系统SOC)。MicroConventer是AnalogDevices公司(美国模拟器件公司ADI)将80C51的MCU核和模拟信号处理单元集成在一片IC上的嵌入式系统处理器,ADuC845就是这种MicroConventer的典型代表。

 

±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器ADT7310

 

在2012年还参加了ADI模拟大学堂期末考,还获得两本书。

 

2013年的模拟大学堂的课程

2013年ADI模拟大学堂结业考试

 


在ADI模拟大学堂中讲解了许多基础知识,让我学到了很多,而且还提供很多好的产品解决方案。

attachments.zip