[征文]AD8309对数放大器芯片的应用总结!

      最近在做一个接收机方面的项目,需要用到放大器芯片,刚开始听一个工程师说AD有一款芯片能放大100dB,抱着很高的积极性来了解这款芯片来作为自己接收机中频部分的放大。

       经过对芯片手册的了解以及询问相关的ADI的技术论坛上面的大神,终于对该款芯片有了新的认识,纠正一下自己对于这款芯片的错误认识,现在将其总结一下,希望对其他使用该芯片的一定的参考,如果那些地方还有不到位的地方请各位原谅指正!

1、首先,100dB的认识上面有错误,AD8309虽然叫做对数放大器,但实质为检波器,用于射频信号功率检测,因此应称为对数检波器。可检测范围为-80dBm~+20dBm,检波输入范围为100dB。

2、由于项目的需要,我才用的是单端输入单端输出的测试方法。根据手册上面提供的参考电路来设计电路,在测试的时候讲一端的输入和一个端口的输出通过一个电容直接接地。具体性能上面应该会比双端口使用的时候差一点,限于实验室条件的关系,我也没有具体测试过采用单端和采用双端之间的差距到底有多大,希望ADI的工程师能不能测试一下自己的评估板,看看在相同条件下采用单端口输入输入和采用双端口输入输出之间在性能上面的差距有多大。同时也可以测试一下采用单端输入双端输出以及采用双端输入单端输出的性能参数表,提供一个参考应用。

3、我采用该款芯片主要应用的中频为70MHz,按照手册上面提供的数据参数来设计的电路,焊接完以后回来测试,放大倍数只有40多dB,输出在-20几dBm的时候就已经抑制了。经过调试端口9上外界的电阻来调节放大倍数,最后在70MHz时,端口9上面外借电阻为100欧姆时候性能最佳,放大倍数在63dB左右,输出在-7dBm左右时候开始抑制。

4、LMHI/LMLO为限幅放大器输出;VLOG为检波输出。LMHI/LMLO最大输出(典型值)为1.25V(相对于VPS2)。

RLIM电阻对限幅放大器输出电流进行调节。

IOUT  = –400 mV/RLIM

VLIM  = VS  – 400 mV · RLOAD/RLIM

5、对于手册上面提示的各种匹配方式,可以根据个人需要来调试,但是我采用的单端的输入输出,所以没有过多的考虑该因素,就是一个简单的测试和应用。希望在该处有心得的同行能给予补充和完善,英语水平有限,看那块的时候看得头大,很多地方不是太理解。

以上仅仅代表个人应用心得,可能有地方叙述不太准确,希望各位看过之后能够给予批评指正。

在此感谢ADI的在线工程师们给予的极大帮助和支持。