模拟对于任何学电的人来说是不可缺少的一门知识,无论强电还是弱电还是机械类的,他们不可或缺的都上过《模拟电子技术》或《电子线路(线性)》。对于模拟技术来说,当第一个晶体管的产生,就奠定了它的位置,无论如今数字电子发展的如何,它还是基于模拟技术上才有可能的发展。
对于模电里的知识,如今,你还记得多少呢?可能你还记得二极管、三极管、集成运放等等
然而,我们总是经常的无法把学了的东西应用于实践,很多时候,我们当运用其时,我们才会焕然大悟,原来是这样一会事情。对于现今很多本科生来说,他们迷茫是由于自己该学的东西没有很好的去记住或应用。或者说他们不懂得学的到底该怎么用。
我简要的看过ADI公司的那几本书,确实很好,她告诉我,这个电路是这样的,应该应用是这样的。
在学习模电的时候,我们无法真正的抓住其中的精髓,因而我们只是将其硬啃下了。现在这个信息互享的时代,或者资料漫天飞的时候,我们如何去选择,如何去深入的去学习和探讨呢?
我在这个毕业之际,看见越来越多的的本科毕业生,他们真正去做本专业的真的是越来越少,外加现在就业形势的严峻,当没有很强大实力,只能是被选择的。
模拟对于我们现今的一系列的电子产品来说应是很重要的,然而真正在这个岗位上的有多少呢?越来越多的电子厂家,他们追求芯片的应用和软件的研发,对于模拟关注的好像越来越少了。
个人没有很好的知识,对于模拟也是学习不精,我懂应该去学习,然而多少人可以克服自己的惰性,真正的沉下心来去做或去学习呢?
推荐几本讲模拟比较好的书吧!
《模拟和数字电子电路基础》本书内容包括:电路抽象,电阻网络,网络定理,非线性电路分析,数字抽象,MOSFET开关及放大器,小信号模型,储能元件,线性电气网络的一阶暂态过程,数字电路的能量和功率,二阶电路的暂态过程,正弦稳态:阻抗和频率响应,揩振,运算放大器抽象,二极管等。通过介绍如何从麦克斯韦方程利用一系列简化假设直接得到集总电路抽象,在电气工程和物理间建立了清晰的联系。《模拟和数字电子电路基础》中始终使用抽象的概念,以统一在模拟和数字设计中所进行的工程简化。《模拟和数字电子电路基础》更为强调数字领域。但我们对数字系统的处理却强调其模拟方面。从开关、电源、电阻器和MOSFET开始,介绍KCL、KVL应用等内容。
译者:于歆杰, 朱桂萍, 刘秀成
编者:Anant Agarwal, Jeffrey H. Lang
出 版 社:清华大学出版社
出版时间:2008
《微电子电路(第5版)》是电子和计算机工程专业的一本权威的经典教材。全书分为上下两册:上册主要内容包括:运算放大器,二极管,场效应晶体管,双极型晶体管,单极集成放大器,差分和多级放大器,反馈放大器,运算放大器和数据变换电路;下册主要内容包括:数字CMOS逻辑电路,寄存器和高级数字电路,滤波和调谐放大器,信号发生器和波形整形电路,输出级和功率放大器。
周玲玲, 蒋乐天, 应忍冬等译
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith著
电子工业出版社,2006
《电子电路分析与设计[1],半导体器件及其基本应用 ; [2],模拟电子技术 ; [3],数字电子技术 》主要内容:电子学是研究电荷在空气、真空和半导体内运动的一门科学(注意此处不包括电荷在金属中的运动)。这一概念最早起源于20世纪早期,以便和电气工程(主要研究电动机、发电机和电缆传输)加以区别,当时的电子工程是一个崭新的领域,主要研究真空管中的电荷运动。如今,电子学研究的内容一般包括晶体管和晶体管电路。微电子学研究集成电路(IC)技术,它能够在一块半导体材料上制造包含数百万甚至更多个电路元件的电路系统。一个称职的电气工程师应该具备多种技能,比如要会使用、设计或构建电子电路系统。所以在很多时候电气工程和电子工程之间的差别并不像当初定义的那么明显。
Donald A. Neamen著 王宏宝, 于红云, 刘俊岭译
《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计(第3版)》【美】赛尔吉欧.佛朗哥著 刘树棠 朱茂林 荣玫译 刘树棠审校 西安交通大学出版社。此书堪称运放应用的经典之作,从此书中可以深刻的认识到基于运放的电路设计的技巧和考虑因素,让人清楚的了解运放的动静态指标对电路的影响,从本书中你将学会基于运放的各种电路分析与设计,同时也能知道电路的噪声分析、故障诊断等。
北京:清华大学出版社,2009