Post Go back to editing

[征文]+[转载]TR组件中ADF4350调试经验分享

[征文]+[转载]TR组件中ADF4350调试经验分享

    

最近实验室一个项目是要做超外差接收机,涉及到到TR组件,我们定了两套方案,其中一套就是采用ADI公司生产的ADF4350


由于我们几个刚刚接触这方面的知识,所以刚开始的时候遇到了很多问题,但是最后经过了一周多的调试终于把ADF4350的电路调通了。


下面将自己在调试过程中的问题和解决办法给大家分享一下,免得遇到同样的问题:

1
、对评估板上面的电路进行修改以后,经过纸板和焊接以后总算可以开始调试,刚开始调试的时候一点都不顺利,一直没反应,我们就对着电路图一点一点的看设计电路图的问题,经过几次对比,终于发现,设计者将2324两个引脚连接到一起,然后才经过两个电容接地,查看引脚功能发现这两个引脚根本不能连接到一起。这是两个根本不一样的引脚,连接到一起肯定会出现未知问题。所以就开始修改电路板,费了很大劲才完成。

2
、本来想着问题解决了,但是软件下载的问题又出现了,由于我们实验室以前用过ADI公司的ADF4158,貌似以前用的ADF4158可以采用并口来直接控制产生所需要的结果,所以这次采用ADF4350的时候根本就没有考虑那么多就直接采用了并口下载控制,结果弄了一天还是没效果,到最后大家好好研究软件,没办法最后就采用了下载转接板。
虽然有了转接板,但是不知道是什么原因一直还是下载不下去,把我们郁闷的啊!我那几天一直在纠结是ADF4350是不是只用CLK,DATALE这三个端口就能实现功能,最后没办法只能采用了另外一个USB转接板,终于算是能够下载了。最后可能是上一个转接板下载有问题,也正式了就是采用上面的三根数据线就能实现控制功能,但是要在CE端口一直使能的情况下。

3
、解决了第一个问题以后开始对电路进行调试了,但是刚才是的时候一直不对,锁相环根本锁定不了,这下问题可大了,锁相环锁定不了我们又开始了对照电路板的工作,到最后感觉应该没有其他的问题了,问题进入死区。终于又一次师兄在调试另外一个电路的时候发现晶振的幅度太大导致电路不能正常工作,我们就想是不是也是由于我们的晶振出现了问题,幅度太大了,所以我们就在晶振输出电容的地方并联了电阻,降低晶振的输出幅度,通电控制,这时候果然开到了能够工作了,但是还是不太理想。

4
、芯片能够工作以后,但是对于输出功率还是很差,根本不能满足应用的需求。和芯片手册上面写的差距很大。经过仔细检查我们发现时在射频输出的地方没有添加电感的原因,刚开始设计者再设计的时候由于我们的板子要求很小,为了省事和省空间就直接用一根跳线将电源引导了输出地方,导致功率输出一直不够。添加上一个电感以后效果明显好多了。但是还是不够,这时候我们就在想是不是软件的问题没设置好寄存器的值导致的,花了一天的时间看芯片手册寄存器这一部分和软件界面上面各个设置选项,终于发现,原来是在寄存器的设置一个选项里面没有将其打开,主要原因还是我们采用的是B端口输出的,在寄存器4里面需要打开辅助输出端口,将其使能,这个时候输出功率就正确了。


由于是第一次做射频方面的东西,所以第一次问题比较多,希望对后来的学习者有帮助,少走一点弯路,调试电路确实是一键挺头疼的事情,目前我们还有一套采用TI公司的TRF372017方案还没有调试成功,芯片工作能控制,现在问题也是出在了功率输出不够的问题上面,很头疼。我在想可能也是出在了软件方面,所以还在研究软件的设置,比较复杂,如果有用过这个的或者遇到过同样问题的,可以交流一下,帮助我早日解决问题,非常感谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!

这句话一点都没有错,再一次佩服古人的金玉良言!