Post Go back to editing

ADL5501遇到的问题

通过查阅手册看到Vout=(gain*Vin)+intercept,资料中解释Vin是输入电压的的均方根值,Vout是直流输出电压。我搭了个电路,输入信号使用50MHZ的正弦波,上电后用示波器测得正弦波的Vrms=1.34V,用万用表直流档测得输出电压为3.17V。

我看资料显示输入50MHZ时,gain的典型值是4.5,intercept的典型值是0.03,我把Vout,gain,intercept带入上式中计算Vin,Vin=(Vout-intercept)/gain=(3.17-0.03)/4.5=0.69,离我测得的1.34V差的实在有点远。不知我哪里出错了,希望能得到专家的指正。

Parents
  • 很感谢您的回复。借助您的解答,我用您指出的图4,在频率是1.9GHZ的曲线上算出的Gain和资料中第5页中给出的Gain参考值很接近(资料中给出的参考值Gain=5.5V/V rms,我根据曲线计算出的Gain=5.57V/V rms和Gain=5.33V/V rms)。另外我把图4中100MHZ曲线上输出电压对应的输入值(dBm)换算成了均方根输入电压值,和图5中100MHZ曲线上相同输出电压对应的输入值(V rms)比较也是比较接近的。

    问题:我在参考图5时发现输入有效电压大都在1V以下。是说我搭电路做实验的时候,输入正弦波的有效值必须在1V以下吗?

    在2013-09-16,adi_yu <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:

Reply
  • 很感谢您的回复。借助您的解答,我用您指出的图4,在频率是1.9GHZ的曲线上算出的Gain和资料中第5页中给出的Gain参考值很接近(资料中给出的参考值Gain=5.5V/V rms,我根据曲线计算出的Gain=5.57V/V rms和Gain=5.33V/V rms)。另外我把图4中100MHZ曲线上输出电压对应的输入值(dBm)换算成了均方根输入电压值,和图5中100MHZ曲线上相同输出电压对应的输入值(V rms)比较也是比较接近的。

    问题:我在参考图5时发现输入有效电压大都在1V以下。是说我搭电路做实验的时候,输入正弦波的有效值必须在1V以下吗?

    在2013-09-16,adi_yu <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:

Children
No Data