ADRF6604设计电路中遇到的问题

在设计6604电路过程中有以下几点疑问:

1,请问PIN29 IP3SET什么都不接,悬空行不行?

2,参考电路中PIN18 IFP和PIN19 IFN要接扼流圈L1,L2,但是参考值给的是待定TBD。请问我用680NH的电感行不行?

3,资料中指出REF_IN接的参考晶振P-P值为1V。请问我选用峰峰值4V,50MHZ的参考晶振接入REF_IN是否可以?

在编写程序时遇到以下问题:

在对6604编程的时候发现6602的寄存器7中位DB21和6601,6603及6604的都不同。6602的寄存器7中位DB21置1时设置为ENABLE,而6601及6603、6604的寄存器7中DB21置0时设置为ENABLE,不知是我下载的资料有问题还是6602比较特殊呢?

盼复,谢谢。