Post Go back to editing

AD5754输出问题

我的硬件原理图是参考AD5754评估板设计的,现在的问题是AD5754输出不对。

例如,我将输出范围设定为0-5V输出,当给DAC寄存器的通道A写入数据FFFF时,DOUTA的输出是4.91V,离5V相差甚远;写入0000时,DOUTA输出0.49V,离0V相差也远。并且改变写入数据时,输出会改变,但是不是按照标准的公式变化。

          我将输出范围设定为0-10V输入是,也存在同样的问题。不知道是哪个环节出了问题?程序代码是参考官方代码的。硬件图如下:

  • 您好,您的问题已经提交给ADI专家,将邀请ADI专家尽快回答您的问题,谢谢!

  • 问一下 AVDD 和AVSS是多少, 是否接了什么负载
  • AVDD是外部输入12V,AVSS接地,这样输出是单极性的,没有接任何负载

  • 如果采用单电源供电,那么低电平达不到0V,只能达到大约0.5V,最差情况只能达到大约0.9V。采用12V的电源,那么最大输出电压大约为11.5V. 所以对于0-5V的输出范围,在0000-FFFF之前的一些值输出是否正确。如果不正确,那么是否有什么规律,比如是否成比例。如果无任何规律,回读数据寄存器与写入值是否正常。

  • 1.单电源供电下,对于5V的输出范围,用示波器测得FFFF值对应输出可以达到5.04V,万用表测得对应值仍为4.91V。

      换成双电源供电后,高电平情况同上,但低电平最低0.4V左右,仍然达不到0V。

       在双电源供电的0-10V输出范围中,同样存在低电平达不到最低值的情况。

    2.在0000-FFFF之间测试几组数据,统计分析结果为:

    <html><head><title>Jive SBS</title></head>
    <body><font face="arial,helvetica,sans-serif">
    <b>Error</b><br><font size="-1">
    ???????????????
    </font></font></body></html>
    

         图中看出,从FFFF-F000电压下降很快,在0000-E000段输出电压几乎不变。

    3.通过回读数据寄存器,其与写入值一致。

  • 在0000-FFFF之间测试几组数据,统计分析结果为:

    <html><head><title>Jive SBS</title></head>
    <body><font face="arial,helvetica,sans-serif">
    <b>Error</b><br><font size="-1">
    ???????????????
    </font></font></body></html>
    

         图中看出,从FFFF-F000电压下降很快,在0000-E000段输出电压几乎不变。

  • 图片无法显示。 对于示波器和万用表显示结果不同,原因可能在于万用表没有经过定期校准,或者电池电压不足。 双电源时,负电源的电压时多少。
  • 不好意思,图片无法上传,现将几组数据贴出来:

    写入数据值 十进制数据值 输出电压
    FFFF 65535 5.04
    FFF0 65520 5.03
    FFB0 65456 5.02
    FF90 65424 5.01
    FF70 65392 5
    FF50 65360 4.99
    FF30 65328 4.98
    FAF0 64240 3.9
    F8F0 63728 3.25
    F5F0 62960 2.48
    F2F0 62192 1.91
    F000 61440 1.27
    E000 57344 0.55
    C000 49152 0.54
    0 0 0.41

    表中可以看出,从FFFF-F000电压下降很快,在0000-E000段输出电压几乎不变。

    双电源时负电源电压为-5V

  • 是否查看过REF的电压是否正常,芯片的是从何处采购的。 建议致电4006-100-006,电话交流。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.