请问AD7739输入差分应用时,AINCOM端怎么接?作为输入的参考端,一般应该接地,但数据手册中说明输入范围在0.2--AVDD-0.3,FIG27中用虚线连接参考电压正端。请专家指教
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
AD7739可以采用单端输入也可以采用差分输入,AINCOM端是针对采用单端输入时的参考端,此时它的范围为0.2V到AVDD-0.3,FIG27中是采取单端输入的方式,虚线指的是这个AINCOM端可以接到参考电压或者外接一个在上述范围的电压值都可以;而如果采用的是差分输入,这个AINCOM端口可以悬空不接。
实际使用时,采用单端输入,AINCOM端接到模拟地,也可以正确转换,是否可以这样使用?如果AINCOM端接到参考电压,是否意味着输入的小信号都是负值(只有输入大于参考电压的才为正值)?另外,用AD8253做正的直流毫伏信号放大时,有比较大的50Hz干扰,有好的推荐方法解决吗?当信号小(正值),放大倍数选择X1000时,会出现极性反转现象,输出很大的负电压,这是什么原因?AD8253后接AD7739(单端输入),AD8253的REF是否应该接AINCOM相同的电压?
您好,问题已经提交给ADI专家,会尽快回复您的问题。
AINCOM端我们不建议接到地,这样我们没法保证芯片能长期的正常的工作,建议你按照数据手册上说的范围来接;单端输入的情况下,AIN是参考AINCOM端进行输入的,因此正负双极性输入的范围是针对AIN-AINCOM而言的,并不是AIN能输入双极性的信号;
关于运放相位反转和50HZ干扰的问题,建议你可以查看附件;至于REF是否需要和AINCOM端连接,你需要看ADC的测试范围是否满足数据手册上的要求。