Post Go back to editing

关于ADXL278 SELF TEST的使用问题

Thread Summary

用户询问如何使用ADXL278加速度计的自测功能。最终答案指出,通过将ST引脚设置为高电平可以激活自测,激活后传感器会输出变化的电压,具体变化值需参考5V供电下的表格。
AI Generated Content

最近要用到ADI的ADXL278 这款高g的加速度计,现在遇到一个问题就是:self test 如何使用,通篇阅读datasheet也没有具体使用细节,只是介绍了基本校准原理,输入电压范围。具体怎么使用呢,输入怎么才能激活,什么样的信号才能激活自测?需不需要读输出?有没有介绍self test的文章?希望得到高手解答,谢谢!

Parents Reply Children
No Data