Post Go back to editing

从物理到数字、从实验室到未来世界、从地平线到8848米…礼赞ADI“超越一切可能”之路!

从物理到数字;从实验室到未来世界;从地平线到8848米……ADI and ADIer 都在“超越一切可能”的道路上奋力前行!

最近被霸屏的 ADIer 故事:中国员工刘懿成功登顶珠峰!

刘懿,用激情实现了自己的梦想,

用行动诠释了ADI“超越一切可能”的精神!

让我们为他点赞!           

了解了ADIer 的故事,了解下ADI 的故事吧……

  • 5G 的普及,让下载一部4K电影只需几秒钟;虚拟现实与真实世界融合;体育场里有很多人在使用互连设备,而功能、性能或可靠性丝毫不打折扣……5G还将带来哪些美好的改变? 普及之路需要哪些创新技术支撑?……
  • 要实现工业4.0的愿景,智能工厂的机器设备如何实现自主学习?设备如何实现自主感知?工业环境下如何保证通信可靠无误?……
  • 随着自主驾驶技术的进步,高级汽车电子系统中采用半导体产品的需求不断增加。自主驾驶安全如何保障?混合动力与电动汽车电能管理面临哪些变革?……
  • 爱因斯坦提出宇宙中存在引力波,但他认为探测到引力波几乎不可能。但 LIGO 成功探测到引力波!惊叹之余,有没有想过是什么支撑了这一革命性事件?从电子工程角度看背后有哪些关键技术?……
  • 科技显著进步的今天,食品污染仍然存在,气候变化导致作物歉收,农场管理还延续着过去的模式……食品安全监测有哪些技术方法?怎样用一种检测、处理和通信解决方案以优化作物的种植?……
  • 宇宙探索是人类出现以来就有的梦想,人类即将再次登陆月球,火星已经有了人类的印迹……每一步太空探索都有电子科技的重要贡献,太空环境下电子技术面临哪些挑战?如何实现太空遥测?飞船电子系统如何确保稳定可靠?……
  • ……

在以上各种应用中,ADI都是重要参与者之一,动动手指为 ADI“超越一切可能”的力量点赞吧!

对了,你能说出 ADI 在这些应用中提供的技术或产品么?点击:

http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/ahead-of-whats-possible/bridging-the-physical-and-digital-worlds.html 寻找答案吧,因为答对了版主会有鼓励给你们啊~

本期有奖互动参与方式:

1、说说你说知道的 ADI 创新产品或技术p.s.这是一道送分题,不知道的点击http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/ahead-of-whats-possible/bridging-the-physical-and-digital-worlds.html 了解啊

2、转发本活动到你的各种票圈(微信朋友圈、微信群、QQ群……),分享俺们工程师的满满自豪感,截图跟帖分享

3、留言为自己点赞:留言告诉我们你属于上述提及的哪个行业的哪类工作

p.s.跟帖范例——我做变电站二次侧设备设计,我为电力工程师点赞!;

奖励办法:

热情分享奖一:在所有分享ADI创新技术或产品的参与者抽取X位,赠送精美一拖三数据线

积极参与奖:在以任何方式参与的所有人中抽取X位,赠送LED 台灯、USB 插座、便携感应灯、ADI 笔记本、U型枕(五选一)

p.s:跟帖越多,获奖者越多哦



修改字体
[编辑人: ternence 编辑时间: 7 Sep 2018 7:41 AM (GMT -4)]
Parents
  • 对于利用科技创新农业,改善作物品质,提高产量,ADI使用了区块链+物联网+高精度传感器相结合的方式!

    ADI在田垄间部署了大量的传感器来测量温度、光纤以及湿度,找出能改善作物产量与质量间的线索,同时建立数据库,进行数据分析!

    此外,ADI及其合作伙伴开发的SCiO装置,是一种近红外NIR光谱仪;根据每种分子独特的震动模式为原则提供材料分析,这种振动会与光互动,产生独特的光学特性,从而实现非接触式作物信息采集与轻松将数据上传到ADI的网关,再推上云端!

    这都得益于ADI高性能的传感器产品组合、强大的工业物联网能力以及可靠的合作伙伴,从而实现了农业、技术、区块链与物联网等高科技打起了一座桥梁!

    再次为ADI点赞!

Reply
  • 对于利用科技创新农业,改善作物品质,提高产量,ADI使用了区块链+物联网+高精度传感器相结合的方式!

    ADI在田垄间部署了大量的传感器来测量温度、光纤以及湿度,找出能改善作物产量与质量间的线索,同时建立数据库,进行数据分析!

    此外,ADI及其合作伙伴开发的SCiO装置,是一种近红外NIR光谱仪;根据每种分子独特的震动模式为原则提供材料分析,这种振动会与光互动,产生独特的光学特性,从而实现非接触式作物信息采集与轻松将数据上传到ADI的网关,再推上云端!

    这都得益于ADI高性能的传感器产品组合、强大的工业物联网能力以及可靠的合作伙伴,从而实现了农业、技术、区块链与物联网等高科技打起了一座桥梁!

    再次为ADI点赞!

Children
No Data