在转换、调理、处理现实世界物理现象方面,ADI的模拟信号、混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)发挥着十分重要的作用。其前沿技术可向垂直细分市场提供完善的解决方案。
在以下应用领域中,你所在或者最关注的是哪一个?
ADI的器件和专用IC应用于许多创新型系统中,如侧翻及稳定性控制、安全气囊和碰撞检测、雷达和视觉驾驶员辅助系统、HEV/EV电源管理、12V电池管理、燃油喷射、变速器控制、音响主机、音频放大器以及许多其他新兴应用。嗯,你的汽车应用中,还有哪些ADI没有cover到呢?
ADI的系统级专业技术和产品可帮助客户实现最佳的楼宇系统设计。智能楼宇,从只听楼梯响不见人下来,到今天已经实实在在走入我们的生活。亲,舒适人居,你也可以与ADI一起用技术改变我们的生活哦!
ADI丰富多样的RF IC、数据转换器、放大器、时钟和电源器件,支持由点到点通信系统、专用移动无线电和无线基础设施设备所组成的网络以低功耗、高容量和经济有效的方式运行。通信技术高速发展,我们的生活已经随时“在线”,作为重要的技术推动者, ADI期待与你一起,让我们的通信变得更便利!
当今消费电子设备OEM面临的挑战,不仅是要设计专业品质的音响和无比的高清视频,而且还要使产品设计的尺寸更小、功耗更低、功能更丰富。消费电子产品设计,ADI提供至关重要的混合信号技术,在你的产品设计中,是否有涉及呢?欢迎关注ADI,与我们分享你的成功喜悦!
ADI的IC提供广泛的高性能和高精度产品,针对智能电网应用优化,包括电表、可再生能源系统与存储,以及动态电网集成管理和通信系统。能源关系地球可持续化发展,请与ADI一起,以绿色能源科技,帮助我们地球变得更美好!
ADI的技术与设计解决方案有助于影响医疗保健诊断、诊所监护设备、生命科学与医疗仪器,以及健康与保健器械设计的未来。 随着全面保健意识的提高,电子产品移动便携化的发展,医疗保健领域从来没有像今天那样变得无比活跃与充满机遇,ADI以领先的技术和解决方案,帮助你把握机遇!
ADI拥有40多年的信号处理经验,可帮助设计工程师实现或超越仪器仪表与测量设备的设计目标,并业界领先的IC解决方案,用于应对电子测试和测量、化学分析、环境监测及电子秤的应用要求。ADI提供业界无与伦比的物理和数字检测、测量连接技术的智能集成方案,从事仪器仪表和测量相关行业的亲们,你是不是特别有感涅~
全球更严苛的能源法规要求采用更智能的高效电机控制系统,ADI允许设计工程师从系统级的角度考虑关键隔离架构,实现系统效率最大化的同时改善系统精度和可靠性。ADI提供了很多业界应用广泛的电机和功率控制解决方案,有筒子能说去一二么?
ADI提供基于业界领先技术和系统级专业技术的精密控制与监控解决方案,使过程控制同时具有可靠性与创新性。老生老生常谈的话题,依然充满了挑战,欢迎大家说说你的过程控制和工业自动化设计中,与ADI相关的故事~
ADI公司通过创新技术,为全套安防和监控终端应用提供差别化的特性和功能。其拥有广泛的数据转换器、放大器、DSP和电源管理器件产品组合,可以为各种独立终端应用和集成系统解决方案提供信号链。在安防与监控应用中,小编可以列数很多我们的Blackfin、数据转换器……的成功应用案例,欢迎筒子们结合自己了解的,随意跟帖补充 ^_^
你知道吗——如今,ADI公司在航天市场上不再只能提供商用或军用B级产品,而是带来了具有尖端技术的数据转换和线性产品。这个领域,你关注么?
消息编辑者为:Forum ADI