你或许已经知道——ADI提供了五大系列的设计工具;
你或许已经是他们的用户,正得心应手的用着呢;
或许,你根本不了解,ADI设计工具到底是个什么鬼?
……
都木有关系,版主耐心给你分享——
开始分享之前,版主先讲给你们听:
——如果,你曾经用过或者正在使用这些工具(之一),请跟帖(或单独开贴分享)告诉我们你喜欢它的原因(结合具体的工具,越真实、越细节越好哦)
——如果,你根本就不曾了解,请跟帖告诉我们,在今天你了解他们之后,你喜欢他们中的哪一个?能告诉我哪怕一个理由吗?
*************************************************************************
扫描下方二维码,关注我们的官方微信
*************************************************************************
ADI的设计工具使用方便,通过模拟针对精度优化和测试的结果简化您的设计和产品选型过程。这些工具经工程师验证和测试,可解决实际问题,获取测试结果并支持实际应用。我们的工具经过多个阶段测试,确保测试结果精确、有用,同时还根据客户反馈和需求持续改进。
ADI的设计工具您可通过网络免费下载,它们将会帮助您:
- 减少测试时间,更快地获得成品
- 克服工程挑战,简化计算
- 使用业界领先产品打造最佳设计
- 对结果和解决方案充满信心
5大类设计工具介绍:
放大器与线性工具
- ADI DiffAmpCalc
ADI DiffAmpCalc工具设计差分放大器电路,将您的设计时间从几小时缩短到几分钟!该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。该工具详情:http://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/adi-diffampcalc.html?ADICID=1603_CN_CN_MULTPG_MULT_MULT_MULT_DT_ALL-TOOLS_SOME_EZCHINA_NONE_AL_MQL
- ADIsimPE
ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS供电,是针对模拟和混合信号电路设计和开发而优化的电路仿真套件。SIMetrix模式适合用来仿真通用非开关电路。 它能完全兼容Pspice,用于工业标准SPICE模型中。该工具详情:www.analog.com/.../adisimpe.html
- 模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。 设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。 快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的最佳滤波器设计。该工具详情:http://www.analog.com/designtools/cn/filterwizard/?ADICID=1603_CN_CN_MULTPG_MULT_MULT_MULT_DT_ALL-TOOLS_SOME_EZCHINA_NONE_AL_MQL
- 模拟光电二极管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。 从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。 快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。 修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。该工具详情:www.analog.com/.../
- 仪表放大器钻石图工具 - BETA
仪表放大器数据手册通常显示输出摆幅与输入共模电压图(或几种变化形式),也称为钻石图,全面显示所有外部和内部裕量限值。 根据充足的基本电路信息,可对钻石图的各种电源电压、增益和基准引脚电压进行调整。该工具详情:http://beta-tools.analog.com/diamond/?ADICID=1603_CN_CN_MULTPG_MULT_MULT_MULT_DT_ALL-TOOLS_SOME_EZCHINA_NONE_AL_MQL
时钟与定时工具
- ADIsimCLK
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。 无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。 它是一款非常成功的ADI时钟产品相位噪声和抖动预测工具。该工具详情:www.analog.com/.../adisimclk.html
数据转换器工具
- Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。 VisualAnalog允许设计工程师定制输入信号和数据分析方法。该工具详情:http://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/visualanalog.html?ADICID=1603_CN_CN_MULTPG_MULT_MULT_MULT_DT_ALL-TOOLS_SOME_EZCHINA_NONE_AL_MQL
- Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。该工具详情:http://beta-tools.analog.com/virtualeval?ADICID=1603_CN_CN_MULTPG_MULT_MULT_MULT_DT_ALL-TOOLS_SOME_EZCHINA_NONE_AL_MQL
电源管理工具
- ADIsimPE
ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS供电,是针对模拟和混合信号电路设计和开发而优化的电路仿真套件。SIMetrix模式适合用来仿真通用非开关电路它能完全兼容Pspice,用于工业标准SPICE模型中。该工具详情:http://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/adisimpe.html?ADICID=1603_CN_CN_MULTPG_MULT_MULT_MULT_DT_ALL-TOOLS_SOME_EZCHINA_NONE_AL_MQL
- ADIsimPower
ADIsimPower选择器根据您的特定应用要求,比较超过300个电源管理器件和超过10种不同拓扑架构的解决方案。每个解决方案都考虑了IC、外部器件和工作条件,以匹配期望性能。该工具详情:http://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/adisimpower.html?ADICID=1603_CN_CN_MULTPG_MULT_MULT_MULT_DT_ALL-TOOLS_SOME_EZCHINA_NONE_AL_MQL
RF与频率合成工具
- ADIsimPLL
ADIsimPLL设计工具是一款全面且简单易用的PLL频率合成器设计和仿真工具, 它可以模拟所有可能影响PLL性能的重要非线性效应,包括相位噪声、小数N分频杂散和反冲防回差脉冲等。该工具详情:https://form.analog.com/Form_Pages/RFComms/ADISimPll.aspx?ADICID=1603_CN_CN_MULTPG_MULT_MULT_MULT_DT_ALL-TOOLS_SOME_EZCHINA_NONE_AL_MQL
- ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。 它能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和功耗。 级数最多可以达到20级。各级可以临时轻松插入、删除或静音。该工具详情:https://form.analog.com/Form_Pages/RFComms/ADISimRF.aspx?ADICID=1603_CN_CN_MULTPG_MULT_MULT_MULT_DT_ALL-TOOLS_SOME_EZCHINA_NONE_AL_MQL
消息编辑者为:Forum ADI