Post Go back to editing

PCB设计吐槽有理/礼,老司机带你成长带你飞

关于PCB设计,曾经菜鸟过的版主知道曾经的酸爽,尤其是高频电路板的设计、复杂多层电路板、敏感信号调理电路……

有木有被虐过呢,哈哈,欢迎一起来吐槽,那些年我们一起掉过的坑,那些被我们废掉的电路板、被烧掉的电路……

作为负责任的“老司机”,吐槽不是我们的本意,欢迎跟帖分享你的成长点滴,带菜鸟们一起飞吧!

特意找了些深度好资料,俺们带头做个有担当的“老司机”,来我们一起学习吧——

ADI的资料:

绝对干货!高速ADC PCB布局布线技巧

哇哦,快来围观,ADI内部工程师倾情大整理~PCB设计技巧(高速、混合、微弱,总有一款适合你)

高速PCB布线实践指南

详解开关稳压器设计的PCB布局布线

……

坛子里面的老司机分享,这些都是经验之谈,帮你少掉坑:

怎样做一块好的PCB板

如何解决多层PCB设计时的EMI

(转载)PCB板去耦电容大小选择与布置

PCB高级系列讲座

花1万元的PCB设计高级讲座

PCB布局规则与技巧(转)

九大EMI规则成就高速PCB设计

(转)电路设计小窍门:提高PCB设备可靠性的技术措施

PCB设计八大误区(转)

整个PCB设计中的布线经验

PCB中铺铜的作用(ZT)

直角走线为什么不可取?差分走线的优势是啥?蛇形走线如何走?——PCB设计走线的几点专家建议(ZT)

……

BTW,这些分享不过瘾,希望听到你的分享,哪怕吐槽也行!来吧,吐槽有礼,我们一起成长一起飞!

参与方式:

1.跟帖进行吐槽,你在PCB设计中那些酸爽事, 版主会从参与者中抽取10位“幸运儿”,送好礼一份。

2.被坑过不怕,爬起来你也是老司机——分享你的PCB设计经验点滴,获得网友们点赞最高的前10位,将有神秘好礼送出。

活动时间:5月11~5月26日

附,你可以这样吐槽:当初做的第二块双层板,底层我全部布成电源地,顶层分为模拟与数字,在调试信号处理电路时,找了好久信号干扰问题,试了好多其他方法,最后发现底层不应该布电源地,不然模拟与数字等于没有分开。

你也可以这样:晒图+说明

走线不仔细,过不了EMC、EMI,特别是娇气的晶振……

  • 1、做RC滤波的时候,电容C的引线长了些,导致滤波效果不好,有好多高频毛刺,这是因为引线上存在电阻和寄生电感。从下图标记3的地方引出的信号明显好于从2处引出的信号,2处走线应改改到1处走线。

    2、以前做过光电管信号检测,电流很小pA级别,当时用的电路还是官方推荐的,就是不行,后来才发现,PCB材质并不是绝对绝缘,还是存在一定的绝缘阻抗的,通过开槽的方法,有效提高了导线间的绝缘电阻,这都是坑啊

  • 如图中U3是一个视频放大器,上图为修改之前,下图为修改之后,修改前视频输出有干扰,经过对PCB分析,发现原来在U3下面没有完整的地平面,放大器附近元器件布局较乱,后来修改布局,在U3下面保证了完整的地平面,这样视频输出无干扰。

  • 没做什么要求特别高的板子,一般都是布通就能OK,所以也谈不上有什么酸爽的回忆。倒是刚开始布板时喜欢用镜像功能现在记忆游戏,特别是一些芯片的封装,经常弄反,俗话说一遭被蛇咬十年怕艹绳,现在自己做封装总担心做反了。

  • 镜像这是偶尔不小心会犯的错误,功能验证行的问题居多

    刚开始布PCB的时候,会犯一下小毛病,如焊盘和敷铜混在一起,焊接的时候麻烦,受热慢,热量散失的快

    功率器件和精密的小信号布线要分开,易受温度影响的器件也要和功率器件分开布等

  •      第一次做一个高阻抗传感器前置放大器时候,由于传感器产生的电流很微弱,所以用了一个偏置电流fA级的运放,心想应该不会有什么问题。板子做出来测了测数据和理论值相差太大。翻阅资料才知道这种超低偏流的放大器要加保护环,而且要保证足够的绝缘。

        第二版pcb在输入端加入了保护环,并且换成了陶瓷板,最后实测数据才与理论值相符,完美,哈哈

  • 所要分析的差分对中两根走线长度不同,这就意味着差分对上的信号之间存在着相位差,它破坏了差分信号磁场对消的优点,且导致电磁干扰(EMI)的产生。差分对的走线长度不同还会导致差分阻抗的不连续。除此之外,该差分对 90º转弯将会引起阻抗不连续性,产生反射。

    如果采用 45º转弯可以减小这种不连续性反射。背板中这段差分线的总长设计为77mm。这里我们有意加长差分对的长度,目的是观察 500Mbps 高速信号在背板较长的 LVDS 互连线中传输的状况,以确定这种高速信号较长距离传输的可行性;另一方面观察上述不连续性对高速数据传输的影响,从而找出影响高速信号传输性能的各种因素,以便采取措施,尽可能地优化高速

    信号的传输特性,保证高速系统的可靠工作。

  • PCB设计要跟加工工艺相结合。生产部门的工程师经常抱怨研发工程师的PCB设计太差太糟糕,不是焊盘设计太小了,就是元件焊接空间不够,等等。有一天,作为PCB设计老鸟,被吐槽了。有个产品,用到很多贴片电解电容,加工后,发现部分电容引脚上的焊锡膏没有完全熔化。经过分析后,发现电解电容布局太贴近,成半包围布局,造成包围内的引脚没有完全受热,还有高的元器件引脚方向最好要和回流炉内热风的方向垂直。有了这个教训,以后PCB设计会注意到加工可靠性设计。

  • 最初设计宽带放大器,把底层的地割裂得不行;

    后级两个并列的放大器的信号输入端,自己慢慢对格子把信号线的长度保持一致……

    后来把后级改成只用一个放大器,让电路简单一点,还是把地割了,而且反馈电阻离放大器引脚也有些远。

    大概都是这样慢慢走过来的

  • 我是IC设计师,但有一次公司的PCB工程师很忙,只好由我自己来设计与画IC测试用的PCB了,那是一块高频IC,最高频率4G,我在仔细学习理论后,认真设计了测试用的四层PCB,测试结果很好。当然我这个PCB是测试用的,相对较为简单,但从此我感受到,不要觉得射频PCB设计很神秘,只要基础知识扎实,认真设计,射频PCB还是有希望得到较好的测试结果的。

  • PCB设计遇到过的问题电源线和地线的宽度设计的太细,覆铜太细后,后期等板子做出来之后元器件都焊上去后,发现工作不稳定和烧板子的现象,后来才知道有时候地线和电源不能太细根据应用的功率和电流大小做出相应的调整,板子大小美观是一方面,但是首先需要保证能用才去考虑后面的问题。我想很多朋友也遇到过像我这样的问题。同时还有就是元器件一定要去正规地方购买,要不等到板子做好了,出问题,可是半天都找不出来,就有的哭了。上次买的配型的三极管就不合适,最后板子焊接好了,始终出不来我想要的结果。因为我当时就这个可能出问题,才没有费太多时间去找问题。