坛友遇难题,我们必定全力相助!

朋友有难,拔刀相助!

既然都在同一个论坛里“走门串巷”,是不是为还没得到问题解答的网友感到着急呢?

版主特地整理了近期部分还未找到答案的问题贴,希望看到的侠士们能够利用自己的智慧“拨刀相助”,为提问者送去一个满意的解答。

若你的回复被表为“正确答案”或获得版主赠送的勋章一枚,你将额外获得积分10分,并可选取心仪奖品一份。(ps.积分=礼物,请看 积分商城)

   

     

    FormerMember         

…………

更多的大侠就不一一@了哦,各位大侠,“行侠仗义”是我们的“宗旨”,快快拿出你们的智慧拯救这些问题吧~

数据转换专区:

请问ADI工程师:AD7512-2的REGCAPA引脚去耦问题。

AD6645输出二进制补码

AD9625的评估板中VCO的调谐电压是如何供电的?

AD9434数字输出乱码

LTC6655电压基准是否可用于AD7192与AD7172-2的参考电压VREF?

HMCAD1511芯片的sleep_mode问题

关系DDS的运用

放大器专区:

请教噪声电流的放大方案

AD202的输出问题

ADI有没有低频用的对数放大器?

如何用频谱分析仪测量电路THD值。

RF和Microwave :

用万用表的二极管档位测量HMC356 的Pin15和pin6,Pin15和pin7,为什么都是导通的呢?这样上电的话不就是短路了吗?

有关HMC6300PLL锁定问题,和RF,IF频率、功率检测问题

HMC8XX的寄存器配置软件

关于HMC700在低温下的问题

ADL5519 OUTP,OUTN

MEMS和传感器专区:

ADXRS453Z的芯片支持使用STM32单片机的DMA数据传输功能吗?如果,不能,考虑到我们的数据传输还是挺多的,那么常规的SPI通信方式占用大量的CPU控制权,势必会影响其他任务的运行,那么我该如何做?是否需要对这个ADI芯片单独使用一个单片机?

ADXL362 ODR

ADIS16488A外部时钟频率100Hz的影响

ADN8831在制冷模式时,OUT1和温度设定电压差很大,长时间不能锁定

请问怎么初始化bf609的SPI接口?

ADUC微处理器专区:

Questions about ADuCM320i I2C bootloader

请问怎么初始化bf609的SPI接口?

ADUCM320i  ADC采样值跳变

视频专区:

请问使用FPGA驱动贵公司AD9914芯片,使能内部PLL至3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,或者单音信号,芯片过烫,60℃以上,加了散热片依然很烫,请问正常么?

在sigmastudio中如何使用ADAU1452开发板的delay延时?

ADV7280M 信號SYNC問題

视频图像低温下出现斜条纹干扰

ADV7611如何强制工作在HDMI模式

ADV7280m resolution

adv7282m i2c读操作ack无响应

ADV7842在使用ITU-R BT656 8BIT模式时是否可以支持输出1080P@25fps?

设备上电后,ADV7842输出的数据后级芯片采集不到

bf609配置adv7391输出彩条颜色不正确

EVAL-ADN2530垂直表面激光器的光脉冲是线偏振光吗?

ADV7842关闭SDP模块

找不到指定的項目。

DSP专区:

关于ADSP-BF592 EZ-KIT套件的例程

音频专区:

sigmastudio上的delay延时的单位是多少??

奖品展示:

ADI定制U盘,《系统方案合集(第四辑)》,《你好放大器》(三选一)

活动时间:即日起~6月30日