Post Go back to editing

印象•ADI放大器——有奖互动,说出你的ADI放大器印象

“AD8551,可以在制作的微弱信号幅值检测仪中使用ADI的集成运放,效果很好”

“OP07,性能超棒,价格较低,适用于各种要求高一点点的电路,这也使得该芯片个成为了我在大学期间及现在自我娱乐时使用的主打运放IC。还记得当年用这个芯片搭出来的耳放效果超棒。”

“ADA4817,最大特点就是高带宽高压摆并且拥有超低输入偏置电流,带宽上G,压摆印象中是800V/us左右,输入偏置电流是pA级别的,这些决定了它在高速的电流型的信号处理和放大中能有很出色的表现。”

“拆了低音炮换上AD8620,专门留意吉他第六弦的效果, 很饱满!试听加州旅馆,开场的人声表现力的确像在眼前一般 还有很多细节方面的表现力都灰常更细腻哦~”

……

以上,是版主随便搜到的一些网友们使用ADI放大器芯片时的反馈。。。

作为电路的基本组成单元,放大器你一定有用过!

作为产品全面涵盖高速放大器、精密放大器……,你一定对ADI的放大器产品并不陌生!

在全球放大器市场中占据了40~50%的市场份额的ADI放大器,你一定有印象!

So,你对ADI放大器有哪些印象?

印象·ADI放大器——来我们一起聊聊你正在或曾经用过的ADI放大器好吗?

欢迎分享你在使用ADI放大器产品时

1) 那些带给你深刻影响的产品,why?

2) 影响深刻的问题,以及解决办法

3) 值得分享或借鉴的经验

……

在跟帖中分享,即有机会获得版主为大家准备的礼物一份

评奖规则:所有真实分享即可获得抽奖机会,打动版主的分享直接送出哦。

时间:6月14日~6月30日

Top Replies

  • ADL5243 ,做的几个项目都用到这个放大器,几乎不用调试,省了很多时间,工厂生产CPK也很好,值得推荐

  • AD8232,大学那会想着用来做心电图的一个小模块,按照datasheet搭建出来之后,效果也出来了,不错的芯片,高度集成,使用简单。

  • ADI的放大器是很多工业产品的“魂”,是稳定、可靠和精密的象征。

    例如:运放ADA4528-2,就是称重传感器信号放大的极佳之选,无论是噪声、温漂,还是增益稳定性,都没得说,不用什么特殊的电路和补偿,就可完全满足OIML二、三级秤的要求,我在多个产品中使用了该运放。该运放低电压和RRIO特性,可以用于任何精密仪表和各类便携式仪器仪表中,成本超低、性能超高,在目前的同类运放中是最佳之选。

  • ADI的模拟器件尤其是放大器给我最深的印象就是性能强悍。无论是速度精度都达到了极高的水平。记得刚接触ADI的仪表放大器时,看到参数都感觉不可思议,怎么能做的那么强悍。实际用起来 参数指标都达到了要求。以我现在用的放大器AD8220为例:

    输入偏置电流:10 pA(最大值,B级)

    CMRR:100 dB(最小值,G = 10,B级)

    带宽:1.5 MHz (G = 1)

    输入噪声:14 nV//Hz (1 kHz)

    可以轨到轨输出,输入阻抗达到104GΩ,没有输入偏置电流噪声,很适合做微小信号的处理。

    现在正用在新研发产品的使用测试中,相信会有不错的效果。

  • 利用AD8226仪表放大器和ADuCM350构成四线式隔离测量电路,对皮肤阻抗进行测量,应用在一个医疗穿戴设备上,可以参考模拟对话48卷第4期

  • 选型会看失调和偏置,带宽/摆率,噪声,CMRR/PSRR,共模电压,温飘等等

    失调,偏置,噪声越小越好,CMRR/PSRR越高越好,共模等看具体应用

    带宽控制在6倍输入信号,摆率看信号非线性的情况

    运放的结构太多了,每种运放都有不同特性。chopper的运放作为信号调理,例如ADA4522,ADA4528,ADA4638等。

    值得注意,内部时钟和实际应用信号的关系,当然这类的运放Vos可以做的很好,CLOCK也不会写出来。

  • ADI给我最深的就是模拟部分,当年毕业设计模拟部分电路芯片使用的全是ADI。

    毕设制作的是简易频谱分析仪,最大分析频率30MHz。

    1、利于AD9851 数字DDS芯片产生高频本地震荡信号,该芯片最新不进频率可达到0.04Hz、32位频率调谐字、还有5位数字控制相位调制,能够以180°、90°、45°、22.5°、11.25°及其任意组合的增量发生相移。还可产生有各种调制波AM、FM等。

    2、输入信号放大使用的是程控放大器AD603,线性dB增益控制通过控制(pin1和pin2压差)来控制增益,范围−11 dB至+31 dB(90 MHz带宽) 9 dB至51 dB(9 MHz带宽)所有中间范围(例如−1 dB至+41 dB,带宽:30 MHz)。

    输入噪声谱密度:1.3 nV/√Hz

    增益精度:±0.5 dB(典型值)

    3、模拟乘法器芯片AD835,电路作用为混频电路,将输入信号与本地震荡信号进行混频得到和频与差频两个频率。

    D835是一款完整的四象限电压输出模拟乘法器,它产生X和Y电压输入的线性乘积,−3 dB输出带宽为250 MHz(小信号上升时间为1 ns)。满量程(−1 V至+1 V)上升至下降时间为2.5 ns(采用150 Ω标准RL),0.1%建立时间通常为20 ns。

    4、找了一下毕业部分的实物图片,截图了几张,纯手工的腐铜板。

    上图是AD9851电路图。

    上图是AD835和AD603。

    上图是输入频率为20MHz的调制FM波频偏40kHz,使用本方案实现的频谱图,显示是2.8寸的TFT液晶屏。

  • 年初做微弱信号放大项目时考虑过OP选型问题。当时涉及到:

    首先对于微弱信号处理,得选择低偏置电流,输入阻抗大的OPADI最好的用于光电转换上的芯片是AD549LIb=60fA),根据项目的需求,对于uA级的信号,理论上OP的偏置电流至少要nA级别,最好是pA级别。这种OP ADI有很多种,FET输入级基本都在这个级别:如AD8627AD8641等等。最终选择了AD8627

    此外,注意使用过程中的降噪处理,比如反馈电阻上加反馈电容(很有必要),可降低电路的高频噪声增益。第二种方法是用复合放大器进行降噪处理。

    项目最终得以量产,ADI运行高性能不容置疑!

  • AD8367,-3 dB带宽,500 MHz 线性dB连续模拟增益控制,第一次使用的这么高带宽的放大器,自动增益控制让这款放大器,在我们实验室电赛中大放光芒啊啊

  • 曾经用过ADI的AD827JN,整个音频段延伸非常好,高音清澈透底,中音醇厚甜美,低音下潜非常到位,不卑不亢。声音活了起来,动态范围大。我想这应该得益于它的300V/uS和50M的增益带宽吧,换上此运放后明显优于先前的运算放大器。